This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:LM25148-Q1 支持的保护

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535704/lm25148-q1-the-supported-protection-by-lm25148-q1

器件型号:LM25148-Q1


工具/软件:

您好 BU 团队

我的客户需要检查 LM25148-Q1 是否支持以下保护措施、并分享您的意见。  

1.支持与 MPQ2918 类似的输出过压保护。  

2. 在具有 LM25148-Q1 的前置稳压器运行良好后、将输出短接至 KL30 1 分钟。 消除短路故障后、该前置稳压器不会产生任何危害、并保持正常运行。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件具有断续模式电流限制功能、可在过流情况下保护器件。 故障消除后、输出将重新启动和软启动。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第 8.3.13 节。 此外、该器件还能够 通过使用电感 DCR 或分流电流检测来实施外部过流保护(请参阅第 8.3.12.1 节和第 8.3.12.2 节)。

    对于 OVP、该器件具有一个 PGOOD 引脚、该引脚会在输出电压下降到超出稳压范围时跳闸。 此信号可用于从外部关闭器件。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第 8.3.4 节。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    感谢您的评论。  

    对于 OVP 功能、客户想知道 LM25148-Q1 如何自我保护、但 PG 输出功能除外。 如 MPQ2918 数据表输出过压保护 (OVP) 部分所示、当发生 OVP 故障时、如果 LM25148-Q1 进入放电模式、在该模式下关断 HS-FET 并导通 LS-FET。 客户在 LM25148-Q1 数据表中找不到类似的说明。  

    2.下面的问题的答案是肯定的,是对的吗?  

     【客户问题】  在具有 LM25148-Q1 的前置稳压器运行良好后、将输出短接至 KL30 1 分钟。 消除短路故障后、该前置稳压器不会产生任何危害、并保持正常运行。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    1) 似乎该器件在 PG 输出功能之外具有 OVP 保护。  

    2) 是、有关器件如何处理其输出端短路情况的更多详细信息、请参阅上述数据表部分。

    谢谢您、

    Joshua Austria.