This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:9.3.6 降压/升压转换器运行:SYS 至 MINSYS(模式 1)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535852/bq25798-9-3-6-buck-boost-converter-operation-sys-to-minsys-mode-1

器件型号:BQ25798


工具/软件:

大家好、我正在 此原理图中使用 BQ25798:

默认情况下充电始终启用(CE/连接至低电平)。

我想知道在我没有电池或热敏电阻的情况下、是否仍可以按照中的 1) 所述将 SYS 调节至 MINSYS。

是否可能驱动高 CE/?

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、当移除热敏电阻(仅允许 RA 和 Rb)时、TS 上的电压约为 REGN 的 14%、这会触发过热事件 (VT5 上升设置为 35、5%)。

    芯片如何区分过热和热敏电阻去除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    是的、 在禁用充电的情况下、仍然可以将 SYS 调节至 MINSYS

    芯片如何区分过热和去除热敏电阻?

    芯片无法分辨过热与被移除的热敏电阻之间的差异。 我认为充电器仅在启用充电的情况下设置过热状态。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回答。

    我的问题更多、因为 CE/低=启用充电、 是否可以在 启用充电且未连接电池的情况下将 SYS 调节为 MINSYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果在没有电池的情况下启用充电、充电器将继续对输出电容器充电、以充电调节电压并终止。 一旦输出电容放电至充电阈值以下、充电器重新启动会将输出电容电压充电回充电调节电压。 因此、对您的问题的简短回答是“否“