This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:2.4.1 初始设置上出现错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25798, BQ25792EVM, BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536985/bq25798evm-mistake-on-2-4-1-initial-settings

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25792EVM、BQSTUDIO、 BQ25790EVM、BQ25798

工具/软件:

您好、

亮起  

部分  

2.4 测试程序

2.4.1 初始设置
执行以下步骤来启用 EVM 测试设置。
1.确保已遵循 2.2 节中的步骤。
2.移除 JP17 上的分流器以禁用充电。
3.确保 PROG 引脚跳线 JP22-JP29 设置为期望的频率和电芯数。
4.模拟热敏电阻时、确保 TS 跳线安装在正确位置。
5.如果使用 BQStudio、请启动 BQSTUDIO 软件、选择“Charger",“,然后、然后选择“BQ25792EVM"(“(如果(如果尚未选择)
已完成。
6.如果使用 TI Charger GUI、请转到 TI Charger GUI 网站、然后从列表中选择充电器。
7.打开 PS1 和负载#1:
•测量 Arrow right VSYS-PGND (TP26 和 TP48)= 8.55V±0.2V
8.验证 PG 指示灯 (D13) 是否亮起。

如果我们移除 JP17 以禁用充电、如 2) 中所述、PG LED (D13) 将熄灭、因为它连接到 STAT  

如果禁用充电、LED 将熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的输入。 您是对的。 BQ25798 上没有/BQ25798 PG 引脚。 这是从 BQ25790EVM 继续进行的。 我们将在用户指南中记下该问题的答案。