This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:介绍在负载 1 上使用恒压电气负载的替代方法

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536932/bq25620evm-about-alternative-methods-from-using-constant-voltage-electrical-load-on-load-1

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25620

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户将开始使用 BQ25620EVM 评估此器件。

在 EVM 用户指南中、介绍了“用于电池仿真的负载#1:四象限电源、恒定电压< 4.5V)“Kepco"负载“负载、BOP、20-5M、0V 至±20V 直流电压、0A 至±3.5A(或更高)替代选项:0V 至 20V/0-3.5A、>30W 直流电子负载设置为恒定电压负载模式“。

但客户只有恒定电阻电子负载、而不是恒定电压。

在我看来、用户指南中对恒压电子负载的要求用于评估充电电流是否按照电池充电曲线重新调节、或者是否按照 8.3.5.2 电池充电曲线图等 BAT 电压值重新调节。

在上面、我的问题如下、

1.我对恒压电子负载要求的原因的理解是否正确?

2、有没有使用恒阻电子负载的方法?

3.我想可以使用大电容电双层电容器代替电池。 您能告诉我您对此的看法吗?

4.或者我们可以在 VBAT 悬空情况下评估 EVM 吗?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、  

    请在下面查看我的评论。  

    -必须使用可在恒压模式下运行的负载来模拟电池。 您的理解是正确的。 BQ25620 不用于在 BAT 引脚输出端为电阻负载供电。  

    -是的大电容器可以用来模拟电池。 这是一种在为典型锂离子电池充电时要短得多的时间内观察完整充电周期的方法。  

    -EVM 可以在 BAT 引脚悬空时进行评估。 对于这种情况、建议通过移除板载/CE 跳线 (JP14) 来禁用充电、从而正确调节 SYS 输出。 如果 BAT 悬空且启用了充电、IC 将像小型电池一样为小型输出电容器充电、您将观察到 BAT 和 SYS 上的电压发生变化、因为它会从充电快速转换为充电终止再充电。  

    此致、

    Garrett