This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR71915:通过 TVS 二极管应用实现宽输入电压范围

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR71915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544423/lmr71915-wide-input-voltage-range-with-tvs-diode-application

器件型号:LMR71915


工具/软件:

尊敬的团队:

作为标题、我计划在 18V-75V 输入电压范围和 3.3V/1A 输出下使用 LMR71915。  

问题是电源输入电路放置了一个最大钳位电压为 121V 的 TVS 二极管、以保护下游器件。  

但 121V >   LMR71915 输入电压最大额定值 120V。

我可以毫无风险地使用 LMR71915 吗? 或者、我是否可以在 LMR71915 前面安装另一个 TVS 二极管作为次级保护器件?  

因为大部分能量应该被放置在电源输入电路中的初级 TVS 二极管吸收。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhsiu:

    感谢 您考虑使用 LMR71915。  由于 120V 是数据表指定的绝对最大额定值、因此请勿超过该值、尽管您可能会发现某些器件能够在您的测试中经受住、但我们不保证能承受。   您认为将另一台电视放置在靠近 IC 的位置是一个不错的选择、它认为应该起作用。  

    祝您的项目顺利。

    此致