This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595EVM:来自评估板的噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545462/tps2595evm-noise-from-the-eval-board

器件型号:TPS2595EVM


工具/软件:

TI 晚上好、

我不知道 TPS2595EVM (TPS259541、U3) 存在噪声问题、非常感谢您的帮助!

情况:

我的团队希望构建一条可防止输出端口(LED 前照灯)短路的电缆。 我们希望该电缆与两个不同的电池组兼容。

  • 电池包 A:USB-A 连接器的引脚 3 为 V+、引脚 4 为 GND。 引脚 1 连接到屏蔽层、屏蔽层接地。

  • 电池包 B:引脚 4 为 V+、引脚 3 为 V-。 但是、V-直接连接到电池、而不是接地。 引脚 1 也连接到屏蔽层并接地。

为了解决极性问题、我们在电子保险丝的两侧连接了一个 H 桥、我们确认了它是有效的! 但是、我们看到了很大的噪声、想知道这是电子保险丝本身固有的噪声、还是只是来自评估板。 我们转向定制 PCB 后、这种噪声是否会消失?

另一个问题是、当连接电池包 B 时、电子保险丝的接地将连接到悬空的接地端、而不是真正的接地端。 我不确定这会有多大的问题。 如果你有任何其他的解决办法,我将非常感激。

(最初,我们尝试将电子保险丝接地端连接到屏蔽层,但这会在使用电池包 B 时导致短路,因此我们无法做到。)

最初、我认为噪声仅来自晶体管、但即使我将电缆直接连接到 TPS2595EVM、也会看到非常相似的噪声。

为便于参考、随附的图片是使用电池组 B 拍摄的、并且 LED 前照灯与该电池组兼容。

-正常工作条件。 没有噪声。

将电缆减半并直接连接到电子保险丝评估板的输入和输出端。

未连接 LED 前照灯、但捕获了相同的噪声。

指示灯亮起-259541 噪音

USB 端口中的噪音。

下面是使用电子保险丝每一侧的 H 桥测得的噪声。

在 U3 处测量。

在 H 桥测量

  

在 USB-A 端口处测得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未连接 LED 前照灯、但捕获到相同的噪音。

    我打开了没有 LED 前照灯的电池组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaehyeok、

    想知道这是电子保险丝本身的固有特性、还是只是来自评估板。 我们转向定制 PCB 后、此噪声是否会消失?

    否、电子保险丝或 EVM 都不应导致此噪声。 此问题看起来更像是您如何连接或使用设备。

    另一个问题是、当连接电池包 B 时、电子保险丝的接地将连接到悬空接地、而不是真正的接地。 我不确定这会有多大的问题。 如果你有任何其他的解决方案,我会很感激。

    我觉得这可能是产生这个噪声的原因。 此外、当电子保险丝接地端悬空时、您如何探测来产生此噪声。 它位于器件接地(悬空)和 OUT 或系统接地和器件 OUT 之间。

    电子保险丝需要稳定的接地、但我们无法将其悬空以使器件正常运行。

    由于您正在设计这个系统、因此您对它有更深入的了解。 您能否分享一个有关如何进行连接的方框图? 我将尝试看看我们是否可以做一些事情来防止这种浮动地面的情况,但我再次认为你比我更好地理解这一点,你必须已经通过各种方法来防止这个问题。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Arush Gupta。

    您能否分享一个方框图来说明如何建立连接。

    我确认该方框图按预期工作。 (它将电流限制为当 I SHORT 输出时 I SET 的电流)
    但是,我对电子保险丝的返回路径持怀疑态度,噪声频谱被检测为我上面所附的图片。

    此问题看起来更像是您连接或使用设备的方式。


    我仔细检查了连接,我使 USB 电缆尽可能短,我可以看到噪声频谱在 A 型和 B 型都有所改善  
    但是、B 型仍然会产生一些噪声频谱。


    该电路的主要用途是防止输出端短路 电池组具有传统的电子保险丝、但我想添加电子保险丝、以防止手动更换传统保险丝的频率。
    我正在尝试在不修改电池组板的情况下实现此目的。 因此 、我将更新电缆侧。

    eFuse 需要稳定的接地、我们无法将其悬空以使器件正常运行。

    除了电子保险丝之外、是否有更好的方法来防止短路? 如果没有办法、那么我想我需要更新电池组板。


    此致、


    Jaeheok