This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:超级电容器充电电流、在非同步模式 (0V 至 2V) 下

Guru**** 2518370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544868/bq24640-supercapacitor-charge-current-at-nonsynchronous-mode-0v-2v

器件型号:bq24640


工具/软件:

你(们)好

我尝试使用 bq24640 以 10A 的恒定电流为 24V 超级电容器组充电

我想知道当超级电容器完全放电 (0V) 直到变为 2V 时、bq24640 可以提供多少充电电流。

我假设 bq24640 处于非同步模式、 但我不知道该模式如何为超级电容器充电、直到它获得 2V 电压。

此致

Pedro Ferreira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我正在调查您的问题、并将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我想知道当超级电容器完全放电 (0V) 直至获得 2V 时、bq24640 可以提供多少充电电流。

    它将与 10A 的快速充电电流相同。 我在 BQ24640 EVM 上确认。

    此致、

    基督教。