This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:关于按面积划分的印刷焊料覆盖范围

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545663/tps51200-about-printed-solder-coverage-by-area

器件型号:TPS51200


工具/软件:

人员相对应

以下陈述可在数据表的第 38 页找到、但只要允许的损耗保持不变、如果安装区域小于 80%是否正常?

->外露焊盘 11:80%印刷焊料覆盖面积

P/N:TPS51200DRCR

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不建议焊接覆盖面积低于 80%。 在这种情况下、您如何确定允许的损耗? 我会说 20%容差已经是允许的损耗、因此我不能说低于该点的器件可靠性。

    James