This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:tps62913

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545713/tps62913-tps62913

器件型号:TPS62913


工具/软件:

您好、  

我想降低 PG 电压、以防止损坏 ADC。  

我正在使用分压器(大约 10k)来实现此目的。 想检查原理图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 sim、

    上图所示的电路始终给出 Vo*R11/(R10+R11)、与 PG 状态无关。

    相反、如果在 IC 的 PG 引脚处连接分压器、

    输出电压将为 0 或 Vo* R11/(R3 +R10+R11)、具体取决于 PG 状态。  

     

    谢谢、

    Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是为了澄清。  R3、R10 和 R11 目前在 10K 欧姆范围内。 它们是否合适、或者它们应该是 100K 欧姆范围。

    我恐怕他们“干扰“我的 Vo。 R1 和 R2 也处于 10k Ω 范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SIM:

    100K 也可以正常工作、它会减少输出电压上的漏电流。

    即使您可以将 R10 设为 0 并使 R11 和 R3 都为 100K、并将 PG 电压设为 0 或 Vout/2。

    您可以根据 ADC 输入 VIH 来决定这些值。

    谢谢、

    Hitesh。