请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751工具/软件:
您好:
当前的客户需要一个同步开关降压转换器、该转换器支持多种输出快速充电协议、支持 USB-C 接口和 PD3.1/PPS 协议、且不需要 I2C 接口。 输入电压范围为 7V 至 32V、输出电压范围为 3.3V 至 21V。 请帮助推荐、谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.