This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:DC/DC 反激式转换器的平面变压器

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545507/tps23734-a-planar-transformer-for-a-dc-dc-flyback-converter

器件型号:TPS23734


工具/软件:

请告诉我如何为 DC/DC 反激式转换器设计平面变压器  

TPS23734 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alexander:

    感谢您联系我们! TPS23734EVM 是一款 5V 有源钳位正激式转换器。 请参阅不同拓扑的设计参数建议:

    5V 正向变压器:

     匝数比  SEC:PRI:AUX = 1:(4–6):(2–2.8)

     LM = 90–165 µH、Isat > 1.5A

    12V 正向变压器:  

     匝数比 SEC:PRI:AUX = 1:(1.8–3):(0.9–1.1)

     LM = 90–165 µH、Isat > 1.5A

    5V 反激式变压器:

     匝数比 SEC:PRI:AUX:BIAS = 1:(5–9):(2–2.8):(1–1.2)

     LM = 50–150 µH、Isat > 2.6A @ NPRI_MIN 和 Lm_MIN

    12V 反激式变压器:

     匝数比  SEC:PRI:AUX:BIAS = 1:(2–3.5):(0.9–1.1):(0.4–0.6)
     LM = 50–150 µH、Isat > 2.6A @ NPRI_MIN 和 Lm_MIN

    此致、

    DIAN