This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:询问应用问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545798/bq78350-r1-inquiry-on-application

器件型号:BQ78350-R1
主题: BQ78350 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

以下是需要与您核实的 2 个问题:

1.我的客户 了解,在选择化学 ID 后,它基本上是可用的,但进一步的实验提取 7 个关键参数是进一步跟踪电池组的特性,进行进一步的 SOC 补偿,如温度补偿。  您能否帮助回顾一下 此类理解是否正确? 您能否给出正确的理解?

2.将 R2 版本固件下载到 R1 芯片。 请参阅使用 bq78350-R1 的第 2.2.4 节、我认为涉及的参数主要是 IPSCALE、它设置为 0x1 单位、以扩展到原始值的 10 倍。 问:在整个实验之前,我们需要配置哪些参数? 我们知道还有 EDV2、Design Capacity、Leam Full Capacity。 如果 IPSSCAL 扩展了 10 倍、则需要同步修改哪些参数? 实验完成后、在生成 golden 文件之前、我们是否需要恢复原始设置?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    此问题已分配、并将  在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:bq78350 可以根据测量的电流和温度调整 EDV2/1/0。 这将提高满电荷容量测量的准确性、从而提高 SOC 的准确性。 有关更多信息、请参阅 TRM、 https://www.ti.com/lit/ug/sluubd3e/sluubd3e.pdf、 9.1.7 放电结束阈值和容量校正以及 9.1.9 EDV 放电率和温度补偿

    #2:IPSCALE 有效地将电流、电荷、功率和电能的单位从 mA/mAH/mW/mWh 更改为 10mA / 10mA H/CW/cWh、因此您必须使用缩放版本手动调整其中一个单位中的每个参数。 您不必恢复原始设置。