This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDKEVM:无法刷写 EVM

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545746/tps65987ddkevm-unable-to-flash-the-evm

器件型号:TPS65987DDKEVM


工具/软件:

您好、

我尝试用新配置刷写 TPS65987DDKEVM、但收到以下错误:  



“Adapter"菜单“菜单中配置 I2C/SPI Adapter Settings。 我得到以下错误。 关闭此窗口时、Adapter settings 对话框会打开、但 I2C 扫描失败。

我也尝试刷新恢复软件,但我得到这个错误。 我尝试了所有 3 个恢复映像在下面的图像。
  

请帮助说明可以建议纠正方法的问题。


谢谢
Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    似乎您选择了错误的适配器。 TPS65987DDKEVM 使用 Tiva 芯片作为 USB 接口、而不是 FTDI 接口。

    若要更改接口、请首先为 EVM 供电并通过 USB 将其连接到 PC。

    然后、打开 GUI 并选择 Adapter -> Configure Adapter Settings。

    您可以忽略有关 FTDI 芯片缺失的错误消息。

    在下一个窗口中、选择 Adapter 作为 TIVA。

    如果您看到 Tiva Connected 消息或与下面蓝色圆圈部分类似的消息、您就会知道它已连接。

    要确认它是否有效、请选择“Sweep I2C address range for device response“并点击“START"。“。

    您应该会看到一些地址出现。 它们可能与图片中的不完全匹配、但您至少应该看到一些值。

    如果可以正常工作、您可以点击 OK 关闭窗口、下次刷写时应该会自动使用 TIVA 进行编程。

    谢谢。此致、

    Chris