This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:I²C 上的电压周期是否会复位 μ s 状态机?

Guru**** 2509275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545405/lp5562-does-a-voltage-cycle-on-en-reset-the-i2c-state-machine

部件号:LP5562
主题: LP5811 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们考虑将 LP5562 用作物联网传感器上 RGB 信号 LED 的驱动器。  EN 引脚 VEN/SEL0 VCC 根据规范确定以下引脚上的输入电平:CLK_32K、SDA、SCL、ADDR_SEL0 和 ADDR_SEL1。 使 EN 引脚向下和再次上电也会复位 μ I²C 状态机吗?

此问题的背景是、  在我们的传感器上、万一总线挂起、我们就能够对所有 I²C Ω 器件进行下电上电。 但我们不能 为该器件在 VDD 上使用 I²C μ V 电压轨、因为它仅为 2.3V、远低于所需的 VDD、(min)= 2.7V。 因此、我们将 EN 引脚连接到 I²C Ω 电压轨、从而确保在 SDA 和 SCL 上具有正确的电平。   I²C 想知道、使 EN 一次断电的效果是否也意味着 LP5562 的 μ T 状态机复位?   I²C、我们是否需要对 VDD 进行下电上电才能将 μ V 状态机复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们的专家将在本周初为您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruud:

    根据 “器件功能模式“部分的说明、将 EN 拉至低电平只 会使器件在所有电路被禁用但不会复位器件时进入“待机“模式。

    因此我认为切换 LP5562 的 EN 不会重置 i2c 状态机。

    建议您查看 集成了升压电路的最新 4 通道 RGBW LED 驱动器 LP5811。 您的应用有两种选择、

    1. 在 使用升压电路的情况下直接向 VIN 施加 2.3V;
    2. 或者不使用升压电路、然后将 EN 连接到 i2c 上拉电压 2.3V、并向 VOUT 施加另一个更高的电压 (>=2.7V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    再次感谢您的见解和创造力。

    清楚的答案是“在 EN 切换时复位 I²C μ s“ 可能不会发生、因为它只会使状态机进入待机状态。  

    你建议看看  我们 不久前在这个论坛上讨论过的 LP5811。 简而言之、我们没有可用于控制 EN 线路以实现该器件的真正关断的 GPIO 线路、待机电流比我们的要求高出了十分之一。

    但是,你的建议切短的助推器(在 LP5811 上)可能感兴趣的 其他观众 的这个论坛;)

    此致、Ruud。