Thread 中讨论的其他器件: TPS65987、TPS25751、 TPS55288、 BQ25758
工具/软件:
您好、
我们希望设计一个 电源和数据角色相反的系统。 这意味着 USB-C PD 端口将配置为供电方 (DFP)、但同时它将采用仅 USB 2.0 或两种 2.0/3.0 功能、并将配置为设备 (UFP)。 我很清楚 CC 线路用于建立有效的拉电流至灌电流连接并确定所连接器件模式(拉电流,灌电流或附件)。 但是、我无法确定如何确定一个 USB-C PD 端口是否 支持 USB 通信、以及端口在设备或主机中扮演什么角色。
这是否也通过 CC 线路协商?
在 USB-C PD 标准中、 “支持 USB 通信“一章规定:“只能为能够通过 USB 数据进行通信的源设置“支持 USB 通信“位
(例如 D+/D-或 SS Tx/SS Rx)。“ 这意味着 USB-C PD 控制器中应该有一些位被设置为器件或主机。 在演示文稿“USB Power Delivery、USB Developer Days 2019–Taipei、中国台湾 USB4TM“中、有一章“USB4TM" :“:使用表输入 2019年11月20日 信息。 在该表中、有一些 B25 之类的位表示接口是否能够作为[USB 3.2]器件运行。
我的问题是、是否 在每个数据表或 电力输送控制器的 TRM 中都包含有关 USB 通信功能的信息、以及如何搜索支持此功能的 USB-C PD 控制器?
此信息是否包含在 TPS65987D 的 0x5F 数据状态寄存器位字段定义中的示例?
TPS65987D 具有 NRND 状态、因此该器件是否有任何替代产品?
BR
Josko