This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQstudio 日志的内容为空。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544649/bq40z50-the-content-of-the-bqstudio-log-is-empty

部件号:BQ40Z50
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

当我使用 BQstudio 来记录电池的充电和放电时、生成的日志文件为空。  您能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 longbiao、

    获取.log 文件的过程将是“开始日志“>>*performing test >>“Stop Log“、您应该会收到一个包含参数的文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经多次尝试了这个过程,我得到的日志文件都是空的。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得的文件如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Longbiao、

    您的测试运行时间是多久? 您还能确保拥有 bqstudio 的最新更新吗?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    BQstudio 是最新版本、在重新安装后无法正常工作。  我没有任何问题与其他电脑,这似乎是我的电脑的问题在目前,但我不知道为什么。 我开始使用另一台计算机完成测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Longbiao、

    我要清除 BQstudio 的以往下载内容并从头开始、您还可以尝试使用“BQSTUDIO-TEST—Battery Management Studio (bqStudio) Software–Beta 版本下载“版本。 最后、请确保还下载适用于电池电量监测计的固件。  

    谢谢您、
    Alan