This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:理想二极管/ORing 控制器建议

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546027/lm74700d-q1-ideal-diode-oring-controllers-recommendation

器件型号:LM74700D-Q1


工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找支持以下条件的 ORing 控制器解决方案:

 - 两个 12V 电源轨的 ORing

 -最大输入电压: 18 伏或更高

 - IOUT: 2.5A 或更高

 RDS(on ) 越低,越优

 -建议使用外部 MOSFET

请在 TI 产品中推荐最合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    请考虑使用 LM74703-Q1

    此致、

    Shiven Dhir