This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:BQ225186

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545553/bq25186-bq225186

部件号:BQ25186
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

使用按钮 PSH 将 BQ25186 从运输模式唤醒似乎不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您的联系。 我正在回复此主题中的帖子:  BQ25186EVM:BQ25186EVM 

    您可以通过连接有效的 VIN 或按下 tSHIPWAKE 的按钮 (2s) 退出运输模式。 相比之下、只能通过连接有效 VIN 来退出关断模式。

    当您无法使用按钮将充电器唤醒时、能否分享充电器的寄存器转储? 如果您使用的是 bqStudio、您可以点击“Save Registers“或直接发送屏幕截图。

    我想 确认按钮已启用 (EN_PUSH = 1b1)。 I2C 通信 在关断模式下被禁用、因此如果器件在发生此问题时否定确认、这可能是原因。

    此致、

    Alec