请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65987D工具/软件:
尊敬的团队:
我们将 PD 控制器芯片与 MPN:TPS65987DDHRSHR 配合使用、通过此功能、我们能够在 GPIO 模式下使用该芯片、并能够控制 GPIO、路由 DP 线路并通过 typeC 获取显示内容。
因此、我需要您的帮助、才能使 PP_HV1 电源轨从扩展坞 Type-C 获得 5V 电压、然后我们使用的当前固件不会从通过 Type-C 连接的外部平板电脑获得 5V 电压。
以下是随附的工程文件吗?您能告诉我如何在 PP_HV1 电源轨中启用 5V 电压?
e2e.ti.com/.../TPS65987DDH_5F00_initial_5F00_20250531_5F00_org.pjt

此致、
Shwetha Nayak