This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:需要帮助:固定 5V 汽车降压稳压器匹配 LM5163-Q1 规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543543/lm5163-q1-assistance-needed-fixed-5v-automotive-buck-regulator-matching-lm5163-q1-specs

器件型号:LM5163-Q1


工具/软件:

您好、

在我们正在进行的一个项目中、我们目前正在使用 LM5163QDDARQ1 可调降压转换器。

我们现在正在考虑从可调节版本更改为 A 固定输出稳压器 。 我们正在寻找符合以下要求的合适替代方案:

  • 输入电压范围: 7V 至 40V

  • 输出电压: 5V(固定)

  • 最大输出电流: 350mA

  • 汽车级 (符合 AEC-Q100 标准)

  • 功能安全 符合或受支持(ASIL 或等效标准)

  • 封装首选项: SO PowerPAD (DDA)| 8(不是必需的,但为了方便起见,是首选)

请支持我们确定符合上述规格的合适固定输出器件。

期待您的支持。