This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:如何将外部电池连接到上述 Launchpad Launchxl - CC26X2R1

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545987/launchxl-cc26x2r1-how-to-connect-external-battery-to-the-above-launchpad-launchxl---cc26x2r1

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1


工具/软件:

我尝试断开跳线与 XDS110 电源和外部电源的连接、然后将纽扣电池连接到位于 DIO15 引脚附近的 3V3 和 GND。 但仍然没有电路板导通的迹象。 我想知道

1.它的工作电压范围是多少

2.如何将外置纽扣电池连接至 LaunchPad 板。

谢谢、Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    以下是 LaunchPad 快速入门指南、包括“通过外部电源运行 CC26x2R “部分。  

    通过断开 3.3V 跳线并将 1.8V 至 3.6V 之间的电源连接 到标有 3V3 的任何引脚、可以使用不同的电源电压运行器件。 在这种情况下、必须将电源跳线放置在外部电源位置、以将外部电源连接到 XDS110 电平转换器。 请注意、尽管 CC26x2R 的电源电压范围高达 3.8V 、但本例中的最大电压受 3.6V 电平转换器的限制  

    通常、我会断开所有 XDS110 跳线、以便可以在没有任何调试器硬件干扰的情况下为 CC2652R1 供电。

    此致、
    Ryan