This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:UCC28064A+UCC2566614 PFC 开/关

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542229/ucc25661-ucc28064a-ucc256614-pfc-on-off

器件型号:UCC25661
主题:UCC28064A 中讨论的其他器件

工具/软件:

如何使用 UCC2566614 PFC 开/关功能来控制 UCC28064A?
您能提供参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo Xuan:

    下面介绍了如何在进入突发模式时使用 UCC256614 的 TSET 引脚来禁用 PFC:

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    在使用您的参考设计之后。
    如何控制 UCC28064A 的启动时间?

    C1:PFC 门。  

    C2:PFC 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo Xuan:

    这是器件软启动、具体取决于 COMP 引脚的设置方式。 我建议先开始另一个主题、了解如何优化 UCC28064A 的软启动时间。