工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在评估 UCC287506DBV 用于隔离式交流/直流电源设计的反激式控制器。
我从 WEBENCH Power Designer 生成了电路。
我的问题是:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在评估 UCC287506DBV 用于隔离式交流/直流电源设计的反激式控制器。
我从 WEBENCH Power Designer 生成了电路。
我的问题是:
尊敬的 Saravanan:
让我试着回答你的问题。
基于 UCC287506 的设计是否支持 415V AC 三相(R 和 Y 相,无中性线)作为输入? *不能,输入应该是二极管桥后的整流高压直流导轨。
该设计本身是否与 230V AC 单相 (L 和 N) 兼容? 因为我选择了输入作为
200V AC –500V AC? * UCC287506 是一款控制器、因此需要选择外部元件来处理峰值电压。 通常对于线路瞬变、我们通常设计的最大电压为 700VAC。
只要经过二极管桥之后、就应该能够使 UCC287506 正常工作。
希望这能回答您的问题。
尊敬的 Saravanan:
以下是我在 穆塞上找到的一些选项。
此致、
John