This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS513885:TPS51385VABR 未在 22V 太阳能输入下启动–出现短路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541788/tps513885-tps51385vabr-not-starting-with-22v-solar-input-appears-shorted

主题中讨论的其他器件:TPS51385

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用 TPS51385VABR 转换 22V 太阳能输入 至 5V。 使用这个太阳能输入(开路 22V)时、降压稳压器无法启动— 无 5V 输出 、然后出现输入 电流波形 、尽管如此 无实际短路 空间。

这可能是由于启动时的太阳能电池板行为造成的?
22V 是否过高、或者是否触发了保护功能?

寻求以下方面的指导:

  • 通过太阳能输入实现安全运行

  • 关于可靠启动的建议

谢谢、
Dhruvil Bhadani
嵌入式硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvil:  

    太阳能电池板的 VOC 是什么?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    21.6 伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvil:

    当您说短接>> TPS51385 的 VIN 与 GND 之间的短路时?

    如果是、这意味着由于 VIN 处出现更高的输入电压(超过绝对最大电压 28V)、器件将损坏并显示对 GND 短路。

    一项建议是、可以在 TPS51385 的 VIN 引脚上放置 220uF 电解电容器。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉之前的混淆—我最初假设降压转换器可能出现故障、因为它不提供任何输出。 但是、经过进一步调查、我确认了 TPS51385VABR 以免损坏电阻器。 全部 ESD 保护等级 在规格范围内、则没有 输出端无短路 、但输出电压仍保持在 0 伏 而非预期值 5V

    该设计包括 270µF 电容器 缓冲器来处理电压尖峰。 该电路的应用非常出色 三天 、但随后突然停止调节、输出降至 0V。

    我想了解是什么原因导致转换器在这些条件下即使没有明显的故障也无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvi:

    请捕获 VIN、EN、SW、Vout 的波形。

    还要分享您的原理图。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时使用的是  TPS51385  用于该测试的开发板。
    Oky 将分享波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将等待它。

    此致、

    Haseen。