This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:TPS543A26 ||(Vin=12V0、Vout= 5V0、Iout = 12A) 的设计审查

Guru**** 2538000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545141/tps543a26-design-review-for-tps543a26-vin-12v0-vout-5v0-iout-12a

器件型号:TPS543A26


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助查看 TPS543A26 的 SCH 设计、其中的设计规格为:VIN = 12V0、Vout = 5V0、Iout = 12A。

连接 SCH 以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenin、

    原理图对我来说似乎可以、只是提供了一些建议。

    1. C22 是否用于缓冲器? 如果是、您可以首先 DNP、如果 SW 节点上有更多振铃、则使用它

    2.接地不正确,因为模拟和电源接地是混合的(例如输入电容器和输出电容器将具有电源接地而不是模拟接地)请重新检查这一点。

    谢谢、

    Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    请找到更新后的文件、并告诉我们是否可以执行此操作。

    更新:

    1) 未安装 C22 和 R124。

    2) AGND 和 PGND(输入和输出电容器)的接地现已更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenin、

    我现在觉得正常。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hithesh:

    我有一个疑问、您能建议我们是否在输出端使用陶瓷电容器、而不是电解 C179 和 C180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenin、

    您可以 在输出端使用 X5R 和 X7R 陶瓷电容器、而不是电解电容器。

    谢谢。