This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:Rg 和 AMP;RGS 建议

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543499/lm74900-q1-rg-rgs-recommendation

器件型号:LM74900-Q1
主题:LM74900 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我在我们的一个设计中使用 LM74900、想检查您是否为 RVP 和 BCO FET 的栅极 (Rg) 和栅源 (RGS) 端子推荐任何特定的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助这个电路、是否需要额外的外部电池反向保护、或者 LM74900 的 RVP 部分是否足以单独处理此保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    LM74900 足以执行 RVP。

    5 Ω 至 10 Ω 的 Rg 可防止振荡。

    不需要 RGS。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    还有一个问题 — 当从 C 到 A 存在反向电压时、GATE 引脚的行为是什么? GATE 引脚是否会被主动拉至低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    如果 V (A)< V (C)、DGATE 将短接至阳极。

    此致、

    Shiven Dhir