This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:TPS22811 ||(Vin= 12V0、Iout= 0.68A) 的设计审查

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545149/tps22811-design-review-for-tps22811-vin-12v0-iout-0-68a

器件型号:TPS22811


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助查看的 SCH 设计  TPS22811. 符合设计规格:VIN=12V0、Iout= 0.68A。

连接 SCH 以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenin:

    我看到 EN 和 OVLO 是使用电阻梯设置的、但这些电阻器设置为 DNP、因此我无法看到它们的值。 我假设您使用的值正确、并且找到了正确设置的阈值。 休息的一切看起来都很好。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    那么、在这里、我们并不打算使用 OVLO 和 UVLO。 因此、OVLO 已直接连接到 GND、并且 UVLO 用作使能引脚、该引脚将由 FPGA 控制、并使用 10K 通过下拉连接到 GNS、以避免在使能引脚在任何情况下悬空时启用负载开关。

    请找到我们使用的电阻梯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenin:

    因此、我们不打算使用 OVLO 和 UVLO。 因此、OVLO 已直接连接到 GND、并且 UVLO 用作使能引脚、该引脚将由 FPGA 控制并使用 10K 通过下拉连接到 GNS、以避免在使能引脚在任何情况下悬空时启用负载开关。[/报价]

    看起来不错。 由于设计说明、我感到困惑。 感谢您的澄清。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush、将 TT 状态更改为已解决。