工具/软件:
现在、我使用 MATLAB/Simulink R2023b 在 TI C2000 F28379D 和 TPS55288EVM045 之间进行 I2C 通信、目前我将 TPS 的 J5-2 (SCL) 和 J6-2 (SDA) 与 J1-9 (SCL) 和 J1-10 (SDA) 连接、输入电压为 5V、现在我使用 Simulink 通过 2 个 I2C 发送块将数据传输到 0x00 和 0x01 寄存器中。 但它现在不起作用、我为此付出了努力、因为我自己在学习、所以我不确定我是否正确、我还将分流器置于 FB 和 FB_EXT 中 


我通过内部反馈和输入电压= 5V 在 Simulink 中执行此操作、也可以像您所说的那样使用跳线并配置 4 个寄存器、我也将 C2000 的 SCL 和 SDA 连接到 TPS 的 J9 和 J10、但电压输出不符合预期