This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:选择电子保险丝来保护电池

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541260/tps25948-selecting-e-fuse-to-protect-the-batteries

器件型号:TPS25948


工具/软件:

您好、

我几天前就问过这些问题。https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531669/tps25981-selecting-e-fuse-to-protect-the-batteries

但我必须更新下面中的要求。 因此、当电流为 8A 时、保险丝必须在 15s 后断开。 很抱歉!

  • 当该导线上发生死区短路(电流高达 100A)时、几乎立即断开、
  • 当电流~8A 时、15s 后开路。

**********************************************************************

我在这里重复应用和方框图:

两个电池(12V 18AH 铅酸电池)并联以增加电池容量。

-有一个来自面板的电源,具有更高的电压(即 13VDC)可以在正常应用中为电池充电。

-如果电源断电,电池可以承受电源,也就是说,电池将反向供电。

 并且应该在靠近每个电池的位置设置一个电子保险丝或断路器、以保护每个电池。

 如果两个端子连接在反极中(如下所示)、大电流将流经两个电池。 然后、电子保险丝或电路断开可保护每个电池。

那么、问题仍然存在、您能否请咨询适用于电子保险丝的 MPN 或断路器、这可能是这种情况的解决方案? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    TPS25948 器件有一个称为 ITIMER 引脚的引脚。 该引脚可用于消隐计时器、以便在检测到 OCP 事件时引入一些延时时间。 请记住、需要进行适当的评估、因为客户通常不会将此功能用于 15 秒等很长的延迟时间。 另请检查下面的#4。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要添加的另一点是、在短路保护期间会跳过该消隐计时器功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gupta:

    非常感谢您的反馈。 因为我的电子邮件中没有提醒、所以几天前我错过了你的答复

    然而、我仍在为我的应用寻找更合适的芯片、您能帮助介绍一款更适合我的应用/要求的芯片吗?

    具体要求如下:

    • 当该导线上发生死区短路(电流高达 100A)时、几乎立即断开、
    • 当电流~8A 时、15s 后开路。
    • 可以反向连接两个 12V 18AH 铅酸电池、这是保护器件。
    • 我们希望在上述正常工作条件下、压降非常小或可以忽略不计。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    我相信您可以使用 TPS25948。

    当该线路上发生死短路(电流高达 100A)时几乎立即打开、

    短路保护应导致快速跳变。 任何类型的应用。

    当当前值~8A 时 15 秒后打开。

    这可以使用 itimer 引脚完成、但需要进行一些评估。 请注意、启动速度也会变慢。

    可反向连接两节 12V 18AH 铅酸电池、这是保护器件

    我想我们在上一个主题中讨论了这个问题。

    在上述正常工作条件下、我们希望电压降非常小或可以忽略不计。

    ron 为 12m Ω、因此压降会非常小。

    如果您有任何具体问题、请告诉我。

    此致、
    Arush