This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM14406:确认效率的方法

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602, TLVM14406, TLVM14404, TLVM13620, TPSM33625, TPSM64406EVM, TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536209/tlvm14406-the-way-to-confirm-effciency

器件型号:TLVM14406
主题中讨论的其他器件: TLVM14404TLVM13620TPSM33625、TPSM63602、 TPSM64406EVMTPSM64406

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLVM14406 和 TLVM14404、他们有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TLVM14404 和 TLVM14406 数据表中的效率图中没有提到这一点。

我尝试使用“WEBENCHRegisteredCircuit Designer“进行检查、但没有显示器件型号。

*由于效率不是输出的,因此很难检查细节。 我希望您提供参考值。

请提供下面列出的数据。

以及总电流效率(如果可用)。

① ó n  TLVM14406.

输入电压:24V、12V

输出电压:3.3V

输出电流(稳态)0.1A

输出电流(峰值):2.0A

② ó n  TLVM14404.

输入电压:24V、12V

输出电压:2.5V

输出电流(稳态)0.05A

输出电流(峰值):1.5A

③ ó n  TLVM14404.

输入电压:24V、12V

输出电压:1.2V

输出电流(稳态)0.05A

输出电流(峰值)1.0A

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您能否提供每个此类应用的开关频率?

    另请注意是否需要 FPWM 或 PFM 数据。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。

    我正在确认客户、然后我会向您反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。

    我可以从客户那里了解到这种情况。

    客户希望在 7 月 9 日之前确认效率数据。

    我很抱歉催促您、但由于考虑时间安排、客户表示如果给出延迟回复、将暂停考虑。

    如果您很难做出回应、请在您可以做到的时候告知我们。

    ——

    关于开关频率:细节尚未确定。

    请提供最高效率时的频率。

    ⇒通常、开关频率越低、效率越高。

    如果 TLVM14404 和 TLVM14406 也可以考虑使用 100kHz 频率、请在 100kHz 下进行测量。

    关于模式:由于预计电流值很小、我们计划在 PFM 模式下使用它。

    当然、您还能为 FPWM 模式提供数据吗?

    ① ó n  TLVM14406.

    输入电压:24V、12V

    输出电压:3.3V

    输出电流(稳态)0.1A

    输出电流(峰值):2.0A

    ② ó n  TLVM14404.

    输入电压:24V、12V

    输出电压:2.5V

    输出电流(稳态)0.05A

    输出电流(峰值):1.5A

    ③ ó n  TLVM14404.

    输入电压:24V、12V

    输出电压:1.2V

    输出电流(稳态)0.05A

    输出电流(峰值)1.0A

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    由于 7 月 9 日是明天,这将是一个很难实现的时间表。 一旦我们概述了效率计划、我就可以提供一个时间表。

    但是、在开始获取数据之前、我还需要回答一些其他问题。  

    • 客户希望这些器件处于双输出还是单输出模式?
      • 如果是单路输出模式、他们是否愿意接受更容易满足其要求的模块的其他建议? TPSM33625 等器件能够支持其每个应用。 TPSM63602 或 TLVM13620 还能够支持其每个应用。 这些器件也将更易于针对其系统实施。
      • 如果是双路输出模式、请注意 每个双路输出(输出电压和负载)的功率条件。
    • 较低的开关频率也需要更大的输出电容才能实现稳定性。 这对客户来说是否合适?
    • 每种应用是否都有效率目标?
    • PFM 数据和 FPWM 数据在高负载下是相同的、唯一的区别是 FPWM 在轻负载时表现出低效率。 如果效率是客户的关键关注点、我们可以放弃显示 FPWM 数据。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。

    我已将您的消息发送给客户。

    当我得到答案时、我会给出反馈。

    请稍候。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    听起来不错!

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    首先、您能否提供测量时间表?

    (__LW_AT__如果可能的话,我想在本周对其进行测量。)

    下面列出了这种情况。 (__LW_AT__添加了开关频率)

    ① ó n  TLVM14406.

    开关频率:400kHz

    输入电压:24V、12V

    输出电压:3.3V

    输出电流(稳态)0.1A

    输出电流(峰值):2.0A

    ② ó n  TLVM14404.

    开关频率:400kHz

    输入电压:24V、12V

    输出电压:2.5V

    输出电流(稳态)0.05A

    输出电流(峰值):1.5A

    ③ ó n  TLVM14404.

    开关频率:400kHz

    输入电压:24V、12V

    输出电压:1.2V

    输出电流(稳态)0.05A

    输出电流(峰值)1.0A

    ——

    您能看到客户的反馈吗?

    客户是否希望这些器件处于双路输出或单路输出模式?
    • 如果是单路输出模式、他们是否愿意接受更容易满足其要求的模块的其他建议? TPSM33625 等器件能够支持其每个应用。 TPSM63602 或 TLVM13620 还能够支持其每个应用。 这些器件也将更易于针对其系统实施。
    • 如果是双路输出模式、请注意 每个双路输出(输出电压和负载)的功率条件。
    [/报价]

    根据条件的不同、我更希望在安装面积方面使用双输出 IC。

    较低的开关频率还需要更大的输出电容才能实现稳定性。 这对客户来说是否合适?

    如果在低开关频率下效率较高、我认为可以考虑增加输出电容。

    这会有多大的不同? 在一定程度上确定载荷等之后、可以进行估算。

    每个应用是否都有效率目标?

    我希望在尽可能宽的范围内(包括轻负载条件下)、效率达到 90%或更高。
    我的目标是尽可能实现 95%或更高的效率。

    PFM 数据和 FPWM 数据在高负载下是相同的、唯一的区别是 FPWM 在轻负载时表现出低效率。 如果效率是客户的关键关注点、我们可以放弃显示 FPWM 数据。

    我再次查看了数据表、我认为 TLVM14404/6 仅具有 PFM 模式(自动模式)。
    如果理解正确、则只能使用自动模式。 (您是否使用 TPSM64406EVM 检查效率?)

    ーーー μ s

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TLVM14404 配置为双路输出 1.2VOUT 和 2.5VOUT 应用、而 TLVM14406 是单路输出 3.3VOUT 应用? 请确认。

    确认后、我就可以在 TPSM64406EVM 上测试您的要求。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。

    客户希望了解双输出、因为双通道可以减少安装面积。

    如果您有 TLVM14404 和 TLVM14406 评估板、请由它们确认效率。

    (我认为  TLVM14404 和 TLVM1440 与 TPSM64406 相同,没有区别。)

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我懂了。 是的、我应该能够使用 TPSM64406 EVM。 这是我将提供的数据:

    • 双路输出 1.2VOUT 和 2.5VOUT 应用中的 TLVM14404
    • 单路输出 3.3VOUT 应用中的 TLVM14406

    我必须为此订购样品、并在收到这些产品后提供有关该数据的进一步时间表。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我有这方面的样本、应该能够在下周结束时向您提供数据。

    谢谢您、

    Joshua Austria.