This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:TI 是否有 EG2104S 等 P2P 解决方案

Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2104, UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546408/ucc27710-does-ti-have-p2p-solution-like-eg2104s

器件型号:UCC27710
主题中讨论的其他器件:LM2104

工具/软件:

您好的团队、

TI 是否有像 EG2104S 这样的 P2P 解决方案? 谢谢  

https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/DA/pYYBAGHWXKCAFqNjAAbGzoOiWts227.pdf?EG2104S_EG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    没有确切的直接插入式器件。 LM2104 具有相同的引脚排列、但其额定驱动电流为 107V 和 0.5A/0.8A。 UCC27710 的额定驱动电压为 600V、驱动电流为 1.8A/2.8A、但具有 独立输入且无关断功能。

    此致、
    Annabelle