This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:系统中无电池时、SYS 输出调节性能较差

Guru**** 2510155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543749/bq25606-sys-output-regulation-is-poor-when-no-batteries-in-system

部件号:BQ25606


工具/软件:

当系统中没有电池时、BQ25606 充电器会出现问题。 当我们导通 2 个下游稳压器 (TPS552892RYQ) 中的任何一个时、电池充电器的 SYS 输出会降至系统因低电压而无法通电或系统电源关闭的程度。 只有当电池充电器处于空闲状态(在充电周期中未主动)或充电被禁用时、才会观察到这种情况。 当不处于充电状态时、这感觉像是一个控制环路问题。

如果无法解决该问题、那么我的计划是在 5Vin 和 SYS 输出之间设计一个旁路开关、以便器件可以在没有安装电池的情况下正常运行。 到目前为止、我使其正常工作的唯一方法是将大电容器挂在 SYS 或 BATT 上、这可能不建议在设计中使用、也不可行。

理想情况下、下游稳压器具有可配置的软启动功能来防止这种情况发生、但我找不到任何(TI 或其他)具有该功能并适用于我的应用的东西。  

如有任何帮助、我们将不胜感激。


电池充电器原理图片段:

VSYS(顶部)、5V 输入(底部)-当启用下行稳压器时、系统关闭:

VSYS(顶部)、V 调节器(底部)-当启用下行稳压器时、系统保持开启:

VSYS(顶部)、V Regulator (bot)-当启用下行稳压器时、系统关闭:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以通过 Gerber 或 Altium 文件发送布局吗? 我想知道去耦电容器是否放置在足够靠近电源引脚的位置、从而导致从电容器到 BAT/SYS/VBUS 的阻抗更高。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一封私人邮件中给您发送了一个 ODD 文件。 充电器电路位于右下角。 我认为布局相当好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在私人信息中作了答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一封私人邮件中回答。 我留下了布局的屏幕截图以及有关如何在 Altium 中查看 odb++数据库的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我设法生成了一组 Gerber 文件,并在私人聊天中寄给了您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了其他人的利益、下面是我的布局的一个片段:

    Michael Emanuel35 的建议 是:

    “我不喜欢功率电容器、尤其是电感器的所有泄放入口。 它会限制电流并增加阻抗、尤其是对于电感器。 我们通常不在 EVM 中使用它们。 在某些情况下、它会为电流在到达关键的电源无源器件之前流动创建非常窄的路径。 布局指南 3 是将输出电容器放置在电感器和器件附近。 我建议将其中一个 SYS 电容器移至更靠近电感器的位置。“

    如果这对我有所帮助、直到今年晚些时候推出新电路、我才知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尝试我们的 EVM 看看是否看到相同的行为吗?

    此致、

    Mike Emanuel