This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763-Q1:TPS25763-Q1

Guru**** 2455670 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB564-Q1, TUSB1064-Q1, TPS25763-Q1, TUSB1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545989/tps25763-q1-tps25763-q1

器件型号:TPS25763-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1146-Q1、TUSB1146 、TUSB564-Q1、TUSB1064-Q1

工具/软件:

在 TPS25763-Q1 数据表的“8.3.3 外部 NFET 和 LSGD“部分中、 说明了 TPS25763-Q1 是一款 DisplayPort 接收端器件、使用应用配置 GUI 默认设置作为双角色电源 (DRP) 端口运行、这是否意味着 TPS25763-Q1 只能用作接收端器件?

我正在  通过 USB-C 开发 DisplayPort 交替模式、为了实现主机侧可以连接到投影仪、  我平面可以在主机端口、中使用 TUSB1146-Q1+TPS25763-Q1、但我不知道这是否可行、我担心 TPS25763-Q1 只能用作接收端端口、而不能用作源端端口。

请让我知道我的溶解是否有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    TPS25763-Q1 旨在用作电源、DisplayPort 接收端器件。  如果 TPS25763-Q1 连接到 USB 电缆另一端的仅供电方端口、则会请求 5V/0.1A。  这样做是为了确保符合 DisplayPort over USB-C 规范。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    也就是说、无论如何、c 型上的供电方端口传输显示信号不需要提供功率、 都由受电方端口本身供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25763-Q1 需要一个输入电源、通常为 12V 标称电压。  它 可以为 Type-C 端口供电(高达 65W)。  当它连接到另一个也希望用作电源的器件(例如 PC)时、TPS25763-Q1 实际上不会取电、因为它已经具有专用电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是我的器件是主机、它需要传输视频信号并通过 C 型供电。我计划使用 TUSB1146 作为多路复用器。 如何选择 PD 芯片(集成协议和降压/升压控制器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的器件是主机、下游受电方器件无法供电、因此 tps25763 此时是否会供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS25763-Q1 将作为电源。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在使用 TUSB1146 作为 DisplayPort 交替多路复用器和 tps25763 作为 PD 时没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、tps25763-Q1 可用作受电方和供电方应用。 我的理解是否正确? 该数据表描述了它是接收设备、我认为它只能用作接收设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清一下、拉电流和灌电流有两种不同的类别。

    供电方和受电方、则有 DisplayPort 信号源和受电方。

    TPS25763-Q1 仅支持 DisplayPort 信号接收端。  它应该也只能用于电源应用。  PD 控制器只能出于 DisplayPort 合规性的目的承担电源接收器角色。  系统实际上不应由 USB Type-C 端口供电。

    因此我在使用 TUSB1146 作为 DisplayPort 交替多路复用器和 tps25763 作为 PD 方面没有问题

    TUSB1146-Q1 好像适用于 DisplayPort 信号源应用。  请为该器件单独提交工单以进行确认。  TPS25763-Q1 官方支持的多路复用器是 TUSB564-Q1 和 TUSB1064-Q1。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解的是、DisplayPort 信号传输方向是拉电流还是灌电流取决于多路复用器。 TUSB1064-Q1 是受电方多路复用器、因此 type c 是受电方角色。 TUSB1146-Q1 是源多路复用器、因此类型 c 是源端角色。 当它是主机时、是否需要为下行端口供电?  我认为、当它用作主机时、 它不仅需要向接收端口提供显示信号、还需要通过 PD 提供电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源和信号角色相互独立。  例如、笔记本电脑扩展坞向笔记本电脑供电、但它是信号接收器。

    此致、
    Eric