This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:未连接 VIN 时 SYS 过高

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531607/bq25120a-sys-is-too-high-when-vin-is-not-connected

器件型号:BQ25120A


工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ25120A 并显示意外行为的器件上工作:SYS VOUT 配置为 3.3V、但在正常运行((Hi-Z 模式)期间、我得到大约 3.4V。仅当我连接 VIN(5V USB 电压)时、SYS 才会变为 3.3V(并且也意外变得更加稳定)。

屏幕截图显示了 LS/LDO(紫色,失调电压–3.45V)开启时的 SYS(黄色,失调电压–3.45V)和滤波 SYS(蓝色,失调电压–3.15V)。

无 VIN:

VIN:

VIN

这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认是否存在对 SYS 施加负载的情况?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SYS 为 MCU 和电路板上的一些模块供电。 除 VIN 外、2 个屏幕截图中的条件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我尝试重新创建行为、看看我是否无法确定原因以及如何减轻问题。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法在 EVM 上重新创建此行为。 在这两种情况下、平均 VSYS 电压约为 3.3V。 我有以下设置:

    - VIN = 0V;VBAT = 4V;SYS_VOUT = 3.3V;LDO = 3.3V;SYS_Load = 10mA

    - VIN = 5V;VBAT = 4V;SYS_VOUT = 3.3V;LDO = 3.3V;SYS_Load = 10mA

    您能分享一下您的原理图吗?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测试。 以下是 PMIC 的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 通过增加到达 VINLS 的电容、可以改善一些行为。 此外、看起来好像没有组装 PMID 电容器、这可能有助于提高稳定性。

    您能否尝试重新创建测试、但将 LSLDO 配置为 3.3V LDO 而不是负载开关?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、我将介绍星期一上的 LDO 设置为 3.3V 的结果。 尽管当前 LSLDO 已经配置为 LDO (2.8V)、但不是作为负载开关。

    PMID 上缺少的电容器和/或 LDO 上的高负载(约为 3.0V 时的 85mA) 是否)是否会导致状态寄存器中未定义的故障? 有时、我在充电期间没有设置任何故障标志的情况下、状态寄存器会出现故障。 这种情况在其中任何一种情况下都会发生、尽管并非总是且看似随机:

    -仅在 LDO 启用期间、故障在 LDO 禁用后清除

    -在充电期间的任何时候;持续,切换 CD_N 引脚时不清除  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这通常是 VIN ILIM 故障导致的。 如果您增加器件上的 ILIM 设置、是否也会发生故障?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回复很晚。 该问题可能与我的另一个相关:  BQ25120A:直接在 VBAT 上存在外部负载的意外行为 

    当 VBAT 上的负载较高时、SYS 较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liz:

    为了保持连续性、最好在另一个螺纹上继续。

    此致、

    Juan Ospina.