This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:BQ24259 和 BQ27426 结合使用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546678/bq24259-bq24259-and-bq27426-are-used-in-conjunction

器件型号:BQ24259
Thread 中讨论的其他器件: BQ27426

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的产品使用 BQ24259 和 BQ27426、我们注意到这两个芯片都具有 NTC 连接引脚。 我们想知道在同时使用这两个芯片时如何处理 NTC 引脚、以及在使用这两个芯片时如何连接它们。 此外、以下是我们的设计原理图。 我想问一下设计是否合理。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、测量仪表 TS 引脚具有更高的精度。 我们建议将 BQ27426 连接至 NTC 并使用主机控制来防止 BQ24259 上进行充电。 然后、BQ24259 可以连接到固定电阻、以便 TS 不会考虑其行为

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与充电器相比、该电量监测计可进行更准确的电压、电流和温度测量。 请使用测量仪表 NTC 功能并使 BQ24259 TS 引脚始终保持正常(即设置 VTS=REGN 的 50%)。

    谢谢、

    Ning。