This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:适用于 TPS6593-Q1 的串行生产工具

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546688/tps65930-serial-production-tool-for-tps6593-q1

器件型号:TPS6593-Q1


工具/软件:

您好、

Im 使用 PMIC TPS65930400RWERQ1。 我正在寻找一种工具、以便在组装后的量产过程中对其进行编程、因此我们不必拥有插座适配器、这里有从电路板引出的引脚。 因此、我们可以在组装后对 PMIC 进行编程。 但是、我不知道是否有任何可用的工具。  

为了进行开发、您建议使用哪种 EVM、以便我们可以对电路板上的 PMIC 进行编程?  

注意:我们预计可在 10,000 到 10,000 个数量之间运行。  

此致、

铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    我不知道已板载器件的生产编程器工具、仅用于开发、您只需通过 I2C 刷写器件、但对于以功能安全为目标的应用、我们通常建议出于生产目的、用户应获取已刷写的器件(以确保正确加载)。 请联系您的 TI 销售联系人、他们可以帮助您了解在将器件放入电路板之前预编程的器件选项。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我没有任何 TI 销售联系人。 这就是我在这里提出的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可能与销售人员联系? 或者、您可以转发我的查询吗?  

    此致、

    铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    我会将您的查询转发给 您所在地区的销售联系人。

    -凯蒂