This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:使用 CLLC 拓扑运行 LLC IC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546664/ucc256403-operating-the-llc-ic-with-cllc-topology

器件型号:UCC256403


工具/软件:

你(们)好  

我尝试添加采用次级 LC 的现有 LLC 设计、以构建 CLLC 拓扑。

UCC256403 是否会支持该功能??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswara:

    UCC256403 设计为单向控制器。 CLLC 是一种双向拓扑、通常需要更多智能来控制电源的流动方式、因此您可能会看到数字控制器更常见。  

    理论上、您可以使用两个 UCC256403、一个用于一个方向上的功率、另一个用于相反方向上的功率、 但您需要找到一种方法来控制每一个方向。

    希望这能回答您的问题。