This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8725:I2C 接口

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545878/lp8725-i2c-interface

部件号:LP8725


工具/软件:

您好、

我对 LP8725 的 I2C 接口有一些问题。

从不同的线程来看、我了解接口的最大速度是 400kHz(这里是线程) 。 在此情况下:

  • SCLK 和 SDATA 引脚的最大引脚电容是多少?
  • 接口是否具有干扰滤波功能? 如果是、它可以处理什么脉冲?
  • 接口的输出低电平灌电流是多少?

希望能尽快收到您的回复。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    •  数据表中未表征和指定 SCL 和 SDA 引脚的引脚电容。
      建议使用 最大值 10 pF 来估算此值

    • 由于 符合标准 I2C 规范、 对于快速模式、有一个最大 50ns 的抗尖峰脉冲滤波器。  

    • 输出低电平灌电流的计算公式为 2mA:

    希望这有助于回答您的问题。

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    谢谢、这对您很有帮助。

    我还能否询问是否有适用于 LP8725 的 IBIS 模型?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    遗憾的是、我们没有任何 LP8725 的 IBIS 模型。 这是一款较旧的器件、资源支持有限。  

    为您带来的不便深表歉意。  

    此致、  
    Sarah