This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4141-Q1:引脚排列确认

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4141-Q1, TPS4141Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546474/tps4141-q1-pinout-confirmation

器件型号:TPS4141-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS4141Q1EVM

工具/软件:

您好的团队:

     

TPS4141Q1EVM 和 TPS4141-Q1 在芯片引脚方面似乎存在差异:PIN9 和 PIN10 NC(无连接)还是 HV(高电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您提请我们注意这一点。 请按照 TPS4141-Q1 数据表中的说明、将 PIN9 和 PIN10 连接到 HV。 EVM 用户指南将在我们的最终产品上市之前反映此 HV 建议。  

    此致、  

    伊丽莎白