This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:显示 SI 测试失败

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545707/tusb1044-display-si-test-fail

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TPS65982

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们设计了 TUSB1044+TPS65982 应用。

功能正常 、但我们遇到 DP 眼图测试失败。

测试报告和固件设置为附加。

您能告诉我们如何调整固件设置以提高信号质量吗?


e2e.ti.com/.../TI_5F00_TUSB1044_5F00_E2E_5F00_Attach.zip

谢谢~
BR、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    从眼图测试中看到的波形来看、这一点很重要。 信号似乎未得到补偿。

    我无法读取.bin 文件、当前使用的 EQ 设置是什么? 我们是否能够增加 EQ 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh Pithadiya:

    我们已经尝试  10/11/20/21 这些 寄存器 AAaa 和 FFFF(其他设置保持默认值)。

    但两个设置都失败了。  

    谢谢~
    BR、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示这两种设置的眼图?

    前置通道和后置通道损耗是多少?