This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:在学习周期中、BQ28Z620 未更新状态 04->05

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542251/bq28z620-bq28z620-not-updating-status-04--05-during-learning-cycle

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

请帮我完成 BQ28Z620 的电池磨光周期。

我有一个与 Cell ICR18650 2.2Ah 3.7V 的配置 2S1P。
根据 GPCCHEM 手册识别化学 ID。
根据报告,我的身份证是 2725

我开始慢慢地抽动起来。 但是、电量监测计会不停地将状态更新为 05 并且未正确更新 FCC、但 DOD0 计算正确。

我想指出的一个缺点是、我想将有电芯的电压降至 4.1V。
另一个字符串行为是 SOH 显示 83%、但我通过电池测试仪和 DOD0 确定了值、我的 SOH 大约为 100%。

请您指出出了什么问题。
这个周期可能需要很多次、这里是放电电流略高于 C/10 (320mA) 的 LAS、并且充电电流约为 800mA。

e2e.ti.com/.../Log_5F00_dis_5F00_lern.log

还附加了我的设置:
e2e.ti.com/.../G2_5F00_settings.gg.csv
和 GHEM_ID 报告:

e2e.ti.com/.../8306.GPCPackaged.zipe2e.ti.com/.../6747.GPCPackaged_2D00_report.zip

此致、
Serhii



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Serhii、

    您能否向我发送您正在使用的电池的数据表、以便我验证 gg 文件中的设置。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    以下是电池数据表:  
    e2e.ti.com/.../ICR18650P-1S1P_2D00_3.7V-2.2Ah_2D00_20250425.pdf

    此致、
    Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Serhii、

    根据数据表、电池可以完全充电至 4.2V、但在测试中、我看到 2 节串联电池完全充电后的电压变为 8.2V。 预计电压将高达 8.4V。 在尝试完成学习周期时、务必根据电池数据表将电池充满电。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adrian、Serhii 的同事。  

    8.2V OCV 电压背后的原因是应用 — 我们计划在备用应用中使用电池,并考虑使用较低的 OCV 电压作为延长电池寿命的测量值。

    总之、我们想澄清以下几点:

    1) 您在以前的设置中看到估计的化学物质有什么问题吗?

    2) 如果我们正在运行完整 8.4V 的学习周期、但计划将电池组充电至 8.2V — 我们如何确保该数学运算显示具有 8.2V OCV 的 100% SoC? 有一个用于 0%收敛的“备用电池容量“寄存器。 是否有类似的设置来确保 100%收敛和正常的系统运行?

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasyl、

    在学习周期中、您将需要充电高达 8.4V。 完成学习周期后、您可以更改充电终止参数、因此将电量监测计配置为在 8.2V 下 100% SOC 时进行报告

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    Thatnks 因此匹配的支持,结果我们挂断了电池成功!
    对于 8.2V、完全充电电压降低、我们将检查该行为。

    此致、
    Serhii