This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:异常突发运行

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545701/ucc256404-abnormal-burst-operation

器件型号:UCC256404


工具/软件:

大家好、团队

UCC256404 的突发操作发生了与正常不同的情况。
突发开启后、它可以在不关闭突发的情况下打开突发。 (有关详细信息,请参阅随附的波形。)
你知道这种现象的原因吗?
还有没有办法改善这种现象呢?
为了便于参考、我附加了设计计算器。

 e2e.ti.com/.../8814.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我查看了数据表、在下图中找到了这种突发模式开关模式。  在您的异常专利中、我认为突发数据包完成转换到 BMTL 阈值后的 FBreplica 电压、需要立即请求另一个 BURST 数据包。

     

     

    为了验证这一点、您可能需要研究 COMP 引脚以及此行为、以了解它与突发数据包的关系。

     

    我认为您的环路补偿可能会有问题。  您可能需要使用网络分析器对此进行检查、以确保设计具有足够的相位裕度和增益裕度。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    据我指出、此器件上没有 COMP 引脚。   我查看了数据表、其中将 Vcomp 描述为电压补偿器的输出。  从方框图中可以看到、这可能是控制器内部的。

     

    FB 电压会控制 FBreplica 电压的电压电平。  因此、根据电压电平 FB、您应该能够根据 FBreplica 电压估算器件何时退出突发模式。

     

    此致、