This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:强制开关模式下的静态电流(PS =高电平)

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543522/tps63060-quiescent-current-for-forced-switching-mode-ps-high

器件型号:TPS63060


工具/软件:

您好!

我假设数据表中给定的输入静态电流仅对省电模式 (PS = LOW) 有效。 我对这个假设是否正确?

 在强制开关模式(PS =高电平)下、是否有任何输入静态电流数据? 我在其他论坛条目的数据表中找不到任何特定数据。 不过、在一个线程中、另一位客户描述了故障样品、这些样品似乎仅在独立于 PS 引脚 的强制开关模式下运行(链接:e2e.ti.com/.../3801574。 在那里、该客户测得的 静态电流为 4 至 9mA。 我假设这是因为这些样本明显损坏。 至少我希望是这样、因为这个电流会非常高。

您能否为强制开关模式提供任何数据?

非常感谢您!

此致、
Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    您关心的工作条件是什么? 我可以根据您的条件进行基准测试。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您提供此优惠! 我将首先与客户进行协调、并尽快回复您。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    我将等待你的答复。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    再次感谢您的报价。 客户希望自己测量静态电流、因为他们无法充分指定当前的确切操作条件。

    因此、我将关闭此 TT。

    此致、
    Karl