This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H:80W 至 1000V 直流宽输入反激式控制器

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H, UCC28C56H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545799/ucc28c56h-80-1000vdc-wide-input-flyback-controller-with-80w

器件型号:UCC28C56H


工具/软件:

尊敬的团队:

(由于要求发生变化且无法响应上一个线程而重新过帐)

我们正在开发一款在逆变器应用中用作辅助电源的隔离型反激式转换器。 以下是更新后的主要规格:

  • 输入电压: 80VDC 至 1000VDC  

  • 输出电压: 24 VDC

  • 输出功率: 80 瓦

  • 隔离: 必需(增强)

在查看手册中的可用选项后、我已将入围 UCC28C56H 全桥控制器。

您能否确认此控制器是否符合我们的要求?
如果没有、您能否建议一种可以处理这种超宽输入范围和功率级别的替代方案?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    此器件应适用于您的应用。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您的确认。 我想问是否有任何基于 Excel 的计算器可用于支持此控制器的设计过程、类似于我们针对其他控制器的计算过程。 或者、是否有设计指南或您可以共享的任何参考材料来协助进行设计?

    如果您能分享任何可用资源、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    遗憾的是、我们只在 TI.com 上提供了内容。

    EVM 用户指南和数据表可用作设计指南或参考材料。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    您能附上设计指南的链接吗? 似乎没有足够的关于设计零件的信息。 如果您能附上设计指南的链接、那会很好。  

    是否可以对子电路(例如启动电路)使用不同的设计指南? 请告诉我。

    此致、
    Manjesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    请参阅下面的:

    EVM 用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucn1c/sluucn1c.pdf?ts = 1753799000495&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC28C56EVM-066

    是的、您可以对子电路(如启动等)使用不同的设计指南

    数据表的第 9.2 节(第 27 页及以上)也是一个很好的典型应用设计细节。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我是否也可以使用 UCC28C56H-Q1(汽车版本)数据表中的计算结果? 因为在  UCC28C56H 的数据表中、它主要解释离线应用、而不是高压输入。 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您当然可以!

    此致、

    Pratik A.