This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:HO 上的干扰、高侧 MOSFET 过早关断

Guru**** 2503585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541060/ucc27211-glitches-on-ho-highside-mosfet-is-turning-off-too-early

器件型号:UCC27211
Thread 中讨论的其他器件: UCC27212

工具/软件:

您好:  

 

我的直流/直流转换器出现故障、导致高侧 MOSFET 比高电平信号更早关断。  

正常脉冲 (200ns)

  • CH1 = HS - GND
  • Ch2 = HO - GND
  • 紫色= HO-HS

 

异常行为 (70ns)

  • CH1 = HS - GND
  • Ch2 = HO - GND
  • 紫色= HO-HS

 

现在、我怀疑有 2 种不同的可能性:

-栅极驱动器的 UVLO 关闭了 HO

- HO 栅极振荡变得足够低,以关闭 MOSFET ,它不会在之后再次打开(因为自举电容器放电?)

 

我测试过的内容:

- HI 和 LI 似乎很稳定、我根据栅极驱动器附近的 GND 测量了 HI 和 LI。 虽然 HI 和 LI 上的脉冲长度保持稳定、但 HO 上的脉冲偶尔会更短。

- 自举电容器 :我使用的是一个 100nF 电容器,我直接焊接在引脚 HB 和 HS。 之前、我在 PCB 的底部并联了一个 100nF 和 1uF 电容器、然后通过过孔连接到 HB 和 HS 引脚

我测量了自举电容器上的电压。 它似乎下降至低于 UVLO 阈值、但我不确定 UVLO 是否会在这个短时间内激活。 其他地方、我读到 UVLO 的延迟为 1us。

自举电容器

  • CH1 = HS - GND
  • CH2 = HB - GND
  • 紫色= HB-HS

 

- VCC :我测量了 VCC 电容器上的电压。 我使用一个 1uF 电容器。 VCC 引脚上的电压似乎保持稳定

 

-栅极电阻 :我尝试了不同的栅极电阻器。 高于 5 欧姆的栅极电阻似乎可以改善该行为。 由此我得出结论、异常行为是由 HS 栅极上的振荡引起的。 HO 和 LO 的布线相当长、会导致高电感。  

 e2e.ti.com/.../board_2D00_power_5F00_stage_5F00_2.pdf

 

在下一次设计迭代中、我计划尽可能缩短 HO 和 LO 布线。 此外、自举电容器将放置在栅极驱动器旁边的上侧、并降低至 100nF。  
但我仍在尝试找出这个问题的根本原因。 该行为是否会由 UVLO 引起? 或者是栅极的振荡是导致 MOSFET 关断的原因。  

 

非常感谢您的帮助

此致
Lars Pfueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lars、

    感谢您联系 TI 提出有关 UCC27211 的问题。

    观察共享的前两个波形、HS 波形看起来可以接受、但在 HO 和 HO-HS 波形中肯定会看到一些噪声。 您使用什么探针来测量 HO-HS? 所有这些测量都需要在具有高带宽探针的栅极驱动器引脚上进行、并在可能的情况下利用尖端和接地筒方法进行测量。

    1.请在考虑上述建议并包括 HI 波形的情况下再次使用这些波形。

    2.此器件的最小脉冲宽度规格为 40ns ,因此任何短于预期的输入脉冲都将出现更短或无输出。

    3.进行下一次电路板迭代时、请参考产品页面上链接的原理图审阅模板。 简而言之、我建议对输入端使用 RC 滤波器、为 HO 和 LO 组装栅极电阻、使 HO、LO 和 HS 布线短且足够宽、将 VDD 和自举电容器尽可能靠近驱动器放置、并根据本应用手册(半桥配置的自举电路选择)确定其尺寸。 如果您希望我们对此迭代进行完整的原理图和布局审查、您可以创建一个 e2e 主题、我们可以提供建议。

    4.从 200ns 波形来看、HO 在 HS 下降沿之前会下降一些、因此 HO-HS 也会变为低电平。 对于 70ns 波形、HO 上的振荡变为低电平、HO-HS 也是如此。 采用这些时、将 HO 和 HS 置于相同标度并将它们垂直排列、以便查看 HO 和 HS 与 HO-HS 波形相比如何变化可能会有所帮助。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    感谢您的快速答复。  

    我将 Keysight N2140A 无源探头设置为 10 倍

    -我能够捕获更好的波形,其中包括 HI 并根据您的描述排列它们

    正常脉冲  

    • CH1(黄色)= HO - GND
    • CH2(绿色)= HS - GND
    • CH3(蓝色)  = HI - GND
    • 数学(紫色)= HO - HS

    异常行为

    • CH1(黄色)= HO - GND
    • CH2(绿色)= HS - GND
    • CH3(蓝色)  = HI - GND
    • 数学(紫色)= HO - HS

    --------------------------------

    自举电容器 (100nF)

    • CH1(黄色)= HB - GND
    • CH2(绿色)= HS - GND
    • 数学(紫色)= HB - HS

    ------------------------------------

    PWM 输入(死区时间 100ns)

    • CH1(黄色)= LI - GND
    • CH2(绿色)= HI - GND

    --------------------------------

    正常脉冲  

    • CH1(黄色)= HO - GND
    • CH2(绿色)= HS - GND
    • CH3(蓝色)  = LO - GND
    • 数学(紫色)= HO - HS

    异常行为

    • CH1(黄色)= HO - GND
    • CH2(绿色)= HS - GND
    • CH3(蓝色)  = LO - GND
    • 数学(紫色)= HO - HS

    ------------------------------------------------

    正常脉冲  

    • CH1(黄色)= LI - GND
    • CH2(绿色)= LO - GND

    异常行为

    • CH1(黄色)= LI - GND
    • CH2(绿色)= LO - GND

    ------------------------------------------------

    -它似乎是栅极驱动器在某种程度上关闭。 LO 比 LI 脉冲保持低电平的时间更长

    -栅极驱动器 VDD 引脚的电源电压稳定在 12V

    此致、感谢您的支持

    Lars Pfueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lars、

    感谢您提供更新后的波形。

    这是意外行为、看起来像一个 UVLO 条件、但 VDD 引脚稳定在 12V、不会导致 UVLO。 在这种情况下、HB-HS 是否仍降至 6V(低于 UVLO)? 输出上肯定会出现一些振铃、这可能是由于过冲和缺少栅极电阻器所致。

    在此期间是否发现任何损坏情况?

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    在发生干扰时、我再次检查了 HB-HS。 它似乎没有像以前那样下降。 低于 6V 的压降显然是代表我产生的测量误差。  

    自举电容器 (100nF)

    • CH1(黄色)= HB - GND
    • CH2(绿色)= HS - GND
    • 数学(紫色)= HB - HS

    ----------------------------------------

    异常行为不会造成任何损坏。 我的电路刚开始发出一个高音、输出电压大幅波动。

    ----------------------------------------

    我发现了一些有助于减少故障发生的事情。 但它们并未完全消失、似乎取决于电路的温度(温度较低=出现更多毛刺脉冲)

    -增加 HO 的栅极电阻 (> 5Ω)

    -在离栅极驱动器更远的 MOSFET 栅极上,在 HO 和 HS 之间添加一个小电容 (>5nF )

    这个问题似乎源于 HO 或 HS 的过冲、但我仍然不理解为什么会发生。

    谢谢您、
    Lars Pfueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    威廉目前已离职、预计将于 7 月 21 日返回。 我们对延迟响应深表歉意。

    此致、

    Amy Wozniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lars、

    “你是我的女人,你是我的女人。“

    增加这些值是否是您的系统可以接受的解决方案?

    增加栅极电阻和栅源电容可能有助于实现这一点、因为它将减少过冲以及在上升沿之前看到的负 HS。 这两种情况会导致类似的问题、但我不清楚为什么您在 7/17/25 异常输出波形中捕获了 LO 没有输出脉冲。

    LO 异常输出是否是一个您也可以复制的条件?

    如前所述、最好更新原理图、在下一个 PCB 版本中添加栅极电阻器和栅源电容器配置、因为当前原理图中没有显示这些配置。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lars、

    是否有任何更新或其他问题?

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    感谢您的答复。  

    -我希望把栅极电阻保持在最低水平。 在我当前的设计中、我不得不使用一个相当高的栅极电阻来完全消除干扰 (10Ω)
    由于栅极电阻如此高、转换器的效率变得非常低。

    -是的,我能够复制 LO 干扰。

    ----------------------------

    我找到了一个解决问题的解决方案、至少在这个特定的设计中有所帮助。 通过将栅极驱动器切换到 UCC27212、我可以消除所有干扰。
    该栅极驱动器确实具有~5V 的较低 UVLO、这远低于 UCC27211 的阈值 (8V)

    显然问题确实来自 UVLO、但我仍然不确定根本原因是什么...

    ----------------------------

    感谢您的支持和诚挚的问候
    Lars Pfueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lars、

    很高兴听到您找到了解决方案。 我将此主题标记为已解决并关闭。 如果您对此有其他疑问、请回复以重新打开该主题。

    谢谢您、

    William Moore