This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:输入高电平/低电平阈值的最小值和最大值

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC27710, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546504/ucc21550-min-and-max-of-input-high-low-threshold

器件型号:UCC21550
主题中讨论的其他器件: UCC27710UCC21520

工具/软件:

您好的团队、

我的客户确认 UCC21550 输入块的规格。 如下所示、在 UCC27710 DS 中提供了最大值和最小值。

但是、在 UCC21550 DS 中、我们并未提供 Vin_H 的最小值和 Vin_L 的最大值

这是客户对 UCC21550 噪声抗扰度能力的评估密切相关。 您可以帮助检查并提供这些数据吗?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    UCC21550 与上一代 UCC21520 相比、在噪声抗扰度方面取得了很大改进(请参阅 UCC21520 阈值规格)。 如果客户使用稳定在 2.3V(例如 3.3V)以上的输入“高电平“信号、此信号足以满足该器件的要求。 同样、如果客户使用稳定在 0.8V 以下的输入“低“信号(例如 0V)、那么该信号对于该器件也足够了。 我们通常不建议使用 1V 至 2V 范围内的输入信号、因为这可能会导致输出行为在很大程度上取决于器件的 VCCI 电压和温度。

    此致、

    Will