This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:Ucc28c53-Q1

Guru**** 2457220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C52, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539348/ucc28c53-q1-ucc28c53-q1

器件型号:UCC28C53-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C53、UCC28C52

工具/软件:

您是否可以帮助计算初级(控制 CS 引脚)和次级(齐纳二极管和电容器,Vout 缓慢上升)的软启动?

我们会寻找 500ms 的软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    公式如下所示:

    Css x dV /dt = ISS、

    根据 2N2907 beta = 100、dV 介于 1V 和 4.5V 之间、因此 Iss = 3.5V、dt = 500ms = 500000us、从而估算出 30uA 的平均值

    Css =^ x dt /dV = 30 x (^μ V-6) x 500000 x (10 μ A-6)/ 3.5V = 4.3uF  

    选择约 100k 的 RSS 作为起点。

    请注意、ISS 不是一个常数、因此以上是起点、您需要从工作台着手调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的响应、我尝试了上述更改、当我观察到 IC VDD 下降时、输出也随之下降。

    这里有 200uF 的电容器、辅助电压是 12V 稳压器、我们仍然看到 VDD 压降。

    我使用 UCC28C53Q1 设计了反激式(使用 UCC28C53Q1)并在电流模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC28C53 UVLO 的导通和关断迟滞非常小。 您可能需要更改为更大的迟滞 UCC28C5x、例如 UCC28C52、它在 UVLO 导通和关断之间具有更大的迟滞。

    如果必须使用 UCC28C53、则需要添加外部迟滞来扩展迟滞。 例如、在 VDD 达到 12V 后、导通 UCC28C53、然后 UVLO 迟滞扩展到更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我很困惑,你可以帮助我理解: UVLO 迟滞是如何与短路保护相关的?

    -Manoj.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在哪里提到了短路保护? 是指软启动。 我不确定您为什么在这里提到短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的道歉:正确的句子是:

    您可以帮助我了解一下:UVLO 迟滞与 软启动 保护有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更长的软启动时间将使更多的能量从 VDD 电容器传输到软启动电容器 — 这种能量传输会使 VDD 电压下降、从而在 VDD 降至 UVLO 关断电平时使 UVLO 关断。 由于 IC 导通时为 VDD UVLO 导通、并且电压=在 UVLO 关断之前产生迟滞、因此更大的迟滞可以在 VDD 达到 UVLO 关断之前为软启动提供更多能量。 因此、迟滞是影响软启动时间的考虑因素的一部分、或者软启动时间更长需要更多能量和迟滞有助于实现这一点。