This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015 输出没有达到 5V、而是达到 0.8V

Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535840/tps53015-tps53015-output-not-getting-5v-instead-getting-the-0-8v

器件型号:TPS53015


工具/软件:

尊敬的团队:

由于我们在 12V 至 5V 应用的设计中使用模块 TPS53015、因此预期输出电压没有达到 5V、在本查询中、我将分享我们使用的原理图、其中使用了 12V 获得 5V 电压

发生正转换。

在原理图中、VCC_SRC_FET 为 12V、  

请告知我们、设计是否有任何问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面的任何帮助

    谢谢

    Sai Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai Kiran

    TI USA 将于 7 月 4 日至 7 月 6 日度假。

    您能否在运行期间提供 Vin、EN、SW、Vout 波形、此时可以看到 Vout、而没有 Vout

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savith Kumar、

    感谢您的答复、

    请查看随附的 pdf 格式、  

    e2e.ti.com/.../TPS53015_5F00_waveforms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai Kiran:

    萨维斯将在本周做出回应

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Calan Elaya、

    感谢您的更新

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此有任何更新?

    我对 IC 的开关频率有疑问、数据表实际上讲的是 500kHz、但在 CRO 上、我只看到了 160kHz 的开关频率、请使用以上上传的 pdf TPS53015_waveforms.pdf 进行验证

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai Kiran

    看看 SW 节点波形成它是在 DCM 中,其中负载电流< Iripple /2 ,还可以看一下 FB 到 GND 波形,这是在所需的 FB 电压 0.773V 调节

    还可以尝试将 CFF 减小至 15pF、并查看器件是否恢复到调节状态

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savith Kumar、

    我测试了 FB 和 GND 之间的电压、并正在读取 0.839V 。 C551 的输出电压为 0.815V

    我删除了 CFF(即 C791)、我已经 测试了输出电压、更新为 0V。 C791。  如果我们将 150pf 替换为 15pF、将会发生什么情况。

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savith Kumar、

    我测试了 FB 和 GND 之间的电压、并正在读取 0.839V 。 C551 的输出电压为 0.815V

    我删除了 CFF(即 C791)、我已经 测试了输出电压、更新为 0V。 C791。  如果我们将 150pf 替换为 15pF、将会发生什么情况。

    我将 C791 更改为 10pF 并进行了测试。 仍输出电压为 0.8V

    我测试了 FB 和 GND 之间的电压、并观察到了一些奇怪的输出行为。

    上电后、C551(输出电容器)的电压约为 0.8V

    然而、当我使用 DMM 探测 FB 和 GND 处的电压时、DMM 最初显示的时间只有一小部分 0.9V 然后,她就走了进来 0 伏

    之后、当我再次检查 C551 的电压时、它也会读数 0 伏 尽管是这样 0.8V 相反。 FB 引脚由 DMM 加载?

    如何解决此问题?

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai Kiran

    DMM 具有高阻抗、并且不太可能加载 FB

    请分享布局。 电路板上是否有任何其他 VOUT 和 FB 漏电路径?

    在您的测量中、Vref 显示的值高于数据表规格

    您能否将 IC 替换为正常工作的 TPS53015 或新的 IC 以查看它是否与布局有关  

    以下是一些应用手册、可帮助您了解前馈电容器效应

    www.ti.com/.../slva289b.pdf

    www.ti.com/.../slva466a.pdf

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vref 在你的测量显示比数据表规格更高的值-- 我也想知道为什么、

    请查找布局、

    你能把 IC 替换为工作的 TPS53015、还是一个新的 IC   、看看它是否与布局有关--我已经替换为新的 IC、但仍然同样的响应从 Vout 变为 0.8V。

    您是否已查看上述波形中的开关频率、我们之前已经转发过该波形。  我看到开关频率为 160kHz 在 CRO 上,从数据表它是 500kHz。

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai Kiran

    几天后就会回复您

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savith Kumar

    请在这方面帮助我们、

    我们需要派送设备、因为此模块未提供输出、它正在延迟。

    希望您能理解我们的情况。

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai Kiran


    1.正如我之前提到的、当负载<电感器电流纹波/2 时、您看到的频率较低、因为器件在自动跳跃 (DCM) 模式下运行。

    2.反馈大于 Vout 表明有东西在反馈上拉,它可能是焊接,短路,布局问题,反馈电路上的错误或损坏的元件,您发送的布局图像不会告诉任何错误, SW 节点是按预期的。

    3.请测量反馈回路中的部件值并确认其正确无误

    4、提供 Vout、Vfb、SW 波形与 1us 和 2us 时间标度

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    我测量了反馈电路中的元件值。 一切都如预期

    R966 为 121K、R967 为 1K、C791 根据您的建议、我已更改为 10pF、但在测量 R975 时、我应得到 22.1K 但得到接近 2.3k、即使我已使用新的 22.1K 电阻进行了更改、当我再次使用 DMM 测量它时、仅显示 2.3K。  IC 内部电路是否可以与之并联?

    当您询问波形时、

    实际上、我们制造了两个原型板。 之前共享了第一块电路板的波形、现在我共享第二块电路板。

    此处 Vout 的值相同、为 0.8V、但我想 MOSFET 也不会发生开关、但 VREG 和启用是可以的。 请查看下面的 pdf。

    e2e.ti.com/.../TPS53015_5F00_waveform_5F00_Second_5F00_board.pdf

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai Kiran

    抱歉、当我询问输出电压和 FB 波形时、我应该更清楚地说明我询问的是纹波波形  

    您能提供 VOUT 和 FB 的纹波波形吗  

    您是否也通过从电路板上拆下来测量 R975 的值

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    我了解您对波形的看法。 我分享的最新波形来自第二块电路板、第二块电路板是第一块电路板的副本。 但是、该电路板的行为似乎不同、IC (DHRH 和 DHRL) 没有 MOSFET 栅极驱动信号、如波形所示。

    尽管如此、Vout 与第一块电路板相同—0.8V。

    关于您对 Vout 和 FB 纹波波形的请求—我是否可以将其记录在中 交流耦合模式 ? 请确认您希望捕获的准确程度。

    为便于您参考、我们使用的是 NVIDA Jetson AGX Orin 载板中的 TPS53015 IC 设计。  

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sai Kiran SATRAM  

     龙的语气里露出了一丝软弱,对方果然敏锐地抓住了这一点。

    根据您提供的信息、有多种迹象表明某些外部电路、PCB 或组件问题上拉输出电压或反馈路径、这就是导致该问题的原因。  这包括 VFB 引脚的电压高于输出电压、VFB 电压不对齐 VOUT x (R975 /(R975 + R966))、以及 VOUT 为 0.8V、在开关节点或栅极驱动电压上没有活动。

    TPS53015 控制器不能从 VOUT 灌入电流。  它设计为使用外部 MOSFET 来驱动 VOUT 电压、以在 FB 电压下保持 0.773V。  实现这一点的方法是、当检测到 VFB 小于 0.773V 时、导通高侧 MOSFET (Q1)、然后在固定的导通时间后关断 Q1 并导通低侧 MSOFET (Q2)。  然后、Q2 保持导通状态、直到检测到 Q2 中的电流达到 0A(通过 SW 引脚上升到 0V 来检测到)、或者 VFB 电压恢复到 0.773。

    如果有东西从外部将 VFB 拉至 0.773V 以上、MOSFET 将保持关断状态、输出不会切换。

    关于您对 Vout 和 FB 纹波波形的请求—我是否可以在中捕获它们 交流耦合模式 ? 请确认您希望捕获它们的确切程度。

    我们正在寻找 VFB 和 VOUT 波形的形状和时序、因此最好使它们保持直流耦合、这样我们可以看到 VFB = 0.773V 电平。  我们希望看到它们位于每个分频的 1μs、每个分频的 10μs、如果它们正在振荡、则会出现一个显示几个振荡周期的时分。

    理想情况下、我们希望在同一示波器图像上同时看到 VOUT 和 VFB 电压。

    您能否通过短接 R335 (EN 至 GND) 来关闭输出并测量 VFB 和 VOUT 来禁用 TPS53015?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James Miller:

    我很高兴听到您愿意帮助我解决这个问题。

    根据您的要求、我捕获了 10µs 和 1µs 时基的信号。

    请查找随附的 PDF 以供您查看。

    谢谢您、
    Sai Kiran e2e.ti.com/.../TPS_5F00_waveforms_5F00_with_5F00_1us_5F00_timeScale_5F00_with_5F00_enble.pdfe2e.ti.com/.../TPS53015_5F00_waveform_5F00_10us_5F00_timeScale_5F00_with_5F00_enable.pdfe2e.ti.com/.../TPS53015_5F00_waveforms_5F00_Time-Scale_5F00_1us_5F00_and_5F00_10us_5F00_without_5F00_enble_5F00_supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sai Kiran SATRAM  

    对于不同的测量值、VOUT 和 VFB 的平均电压是不同的。

    在 1μs 时间标度的第一个图中、VOUT 为 835mV、在第三个图中为 946mV

    在第二个图中、VFB 为 904mV、第三个为 958mV。  

    我们看到了类似的东西,但在 10μs 规模的程度上减小了一些。  我必须得出结论、VOUT 和 VFB 上存在远低于 10kHz 的较大 (>100mV) 交流纹波。  10μs 处的 HDRH/SW 波形显示开关节点频率也远低于 10kHz。

    要确认这一点、请在以下设置中设置范围:

    通道 1:

    连接至 SW

    垂直分辨率 10V/除法

    垂直位置:0 伏设置为–3.5 格(距屏幕底部 0.5 格)

    通道 2:

    连接到 VFB

    垂直分辨率:200mV/分频

    垂直位置:2 个分区(距屏幕底部 2 个分区)。  这将允许屏幕上最多+6 个分区、0 至 1.2V)  

    进行设置

    在 6.0V 电平 (VIN/2) 下、通道 1 (SW) 的上升沿触发  

    触发位置:设置为屏幕中间

    水平  

    从 10μs / Division 开始

    增加时间/分频 (50μs、100μs) 等、直到显示屏上出现至少 3 个 SW 脉冲。

    我期望 VFB 放电至 773mV、然后触发 SW 脉冲、充电、然后放电回至 773mV。  这表明 TPS53015 正常工作。

    由于我们没有看到 R966 和 R975 分压器设置的预期 Vfb / VOUT 比率、因此我们需要得出结论、分压器有误。

    R966 为 121K、R967 为 1K、C791 根据您的建议、我已更改为 10pF、但测量 R975 时、我应该得到 22.1K 但得到近 2.3k、即使我已使用新的 22.1K 电阻进行更改、当我再次使用 DMM 测量时、仅显示 2.3K。  IC 内部电路是否可以与之并联?

    然后电路板未通电、VFB 引脚不应泄漏足够的电流来测量从 VFB 到 GND 的 2.3k 电阻、但如果 VFB 到 GND 电阻确实是 2.3k、而不是 22.1k、输出电压将更高、而不是更低、我们应该会看到 VFB 到 VOUT 的比率更大、因此我认为这不是问题。

    检查 GND 连接 R975、确保其具有良好的焊接连接和良好的接地连接。  如果 R975 未连接到 GND、这会导致我们看到问题。

    使用 DMM 或电阻表测量 R975 的 GND 端子与电路板上另一个接地点之间的电阻、以验证 R975 是否接地。   电阻应在 1Ω 下测量

    检查 R975 的 VFB 连接、以确保其具有良好的焊接连接。

    使用 DMM 或 Ohmeer 测量 R966 的 VFB 端子到电路板上另一个接地点的电阻。  这将确认 R975 的电阻及其与 VFB 的连接。  电阻测量值应为 22.1k(或者至少与在 R975 上测量的结果相同)、这将检查 VFB 到 R975 的连接以及 R975 到 GND 的连接。

    R975 上可能存在不良的焊点、或从 R975 到接地的接地过孔存在不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在明天之前分享 CRO 的输出、因为我目前无法访问这些输出。

    同时、我已经使用 DMM 执行了一些电阻测量:

    • R975 接地检查 :我测量了从 R975 的 GND 端子到电路板上另一个已知接地点的电阻。 如所示 0.7Ω 、确认 R975 已正确接地。

    • R966 VFB 路径检查 :我测量了从 R966 的 VFB 端子到同一接地点的电阻。 读数 2.3kΩ

    由于这个读数、我怀疑该值可能已关闭、因此我将 R975 替换为实际的 22.2kΩ 电阻器。 不过、 安装后、仍显示 2.3kΩ 、这是意料之外的。

    请告诉我您的想法、或者如果您希望我检查其他任何内容、请告诉我。

    谢谢、
    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意,这是意料之外的。 但表明可能有其他东西连接到 VFB 网、这可能会将电流拉入 VFB。

    您可以尝试移除 R975 并测量 VFB 到 GND 的电阻吗?

    您还应该能够在移除 R975 的情况下导通转换器、但在移除 R975 的情况下、预期的输出电压将为 0.773V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已移除并测试、将 Vout 设置为 0.773、Vfb 为 0.812V

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sai Kiran SATRAM  

    [报价 userid=“661089" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535840/tps53015-tps53015-output-not-getting-5v-instead-getting-the-0-8v/5936446 ]我已删除并测试、将 Vout 设置为 0.773、Vfb 为 0.812V

    谢谢你。  这仍然让我们得出结论、除 VOUT 之外的某种器件会将电流拉入 VFB 节点。  我 7 月 17 日要求的示波器波形有助于确定可能的原因、但除了获取示波器波形之外、我建议检查实际电路板上是否存在焊料短路或从 VFB 到可能会将其与 VOUT 分开的其他连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查 PCB 上的焊接是否良好。

    这里有一件事想跟大家分享、我们在同一 PCB 中使用了 TPS53015 进行 3.3V 输出应用。 这是正常工作的。  

    此电路提供 3.3V 输出。  

    电路板电路的放置和焊接方式相同。

    仅供参考,我们的主板是 NVIDIA Jetson AGX 或 SOM 的定制载板。

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sai Kiran SATRAM  

    您能否尝试在两个位置之间交换 TPS53015 控制器、看看问题是出在器件还是应用位置?

    在捕获我要求的波形方面、您是否取得了任何进展?  

    [引述 userid=“13277" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535840/tps53015-tps53015-output-not-getting-5v-instead-getting-the-0-8v/5929730

    要确认这一点、请在以下设置中设置范围:

    通道 1:

    连接至 SW

    垂直分辨率 10V/除法

    垂直位置:0 伏设置为–3.5 格(距屏幕底部 0.5 格)

    通道 2:

    连接到 VFB

    垂直分辨率:200mV/分频

    垂直位置:2 个分区(距屏幕底部 2 个分区)。  这将允许屏幕上最多+6 个分区、0 至 1.2V)  

    进行设置

    在 6.0V 电平 (VIN/2) 下、通道 1 (SW) 的上升沿触发  

    触发位置:设置为屏幕中间

    水平  

    从 10μs / Division 开始

    增加时间/分频 (50μs、100μs) 等、直到显示屏上出现至少 3 个 SW 脉冲。

    [/报价]