This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:Datamemory 更改失败

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544702/bq34z100-datamemory-change-failed

器件型号:BQ34Z100
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

两个月前与线程相关。  

尝试在子类 ID 48 中修改 ManufactureDate 和 SerialNumber。  

R:AA 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
;DesignVo^^^^       ||||                             
;ManfactDate |简体^^^^       ||||                      
;SerialNumber          |^^^^|       ||               
;CycleCount                 ^^^^| ||               
;CC 阈值                          ^^^^|        |
;最大错误限制                           ^^^^|  
;设计容量
; Design Energy
;SOH 负载 I
;电芯充电电压 T1-T2

...  

已遵循本文档中的指南第 2.4 节 https://www.ti.com/lit/an/slua790/slua790.pdf?ts = 1748347165886&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1#%5B%7B%22num%22%3A47%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C369.7%2C0%5D 

我做了这个...

……但没有成功的改变。  

要显示器件处于 UNSEALED 模式并且 Update Voltage 正常、请执行以下操作:

有人能解释为什么我的数据闪存过程不起作用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何计算校验和?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是专家。  

    “将十六进制数据字节相加、然后反转 最后一个字节上的位以查找校验和。“

    数据: 0E 10 F7 5A 01 00 01 13 24 64 19 C8 09 48 F7 04 10 68 10 68 10 68 32 32 00 0A 2D 37 01

    校验和= 0xFF -(0x0E + 0x10 + 0xF7 + 0x5A + 0x01 + 0x00 + 0x01 + 0x13 + 0x24 + 0x64 + 0x19 + 0xC8 + 0x09 + 0x48 + 0xF7 + 0x04 + 0x10 + 0x68 + 0x10 + 0x68 + 0x32 + 0x00 + 0xFF + 0x2D + 0x37 + 0x01) 和

    = 0xFF -(0x6A6) 和 0xFF

    = 0xFF–0xA6

    = 0x 59

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的流程显示不正确。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、您也正在查看我可以使用的相同文档、得出相同的结论。
    将此主题上报给在该问题上具有更具体专业知识的人员可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是我的步骤。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ok Expert Diego,  

    我发现了这个问题。

    偏移计数器与 bqStudio 显示的数据存储器和 BQ34Z100-R2 数据表的数据闪存摘要之间的参数 不匹配!  

    我遵循数据表表格、因此在“第 2 页“的器件名称字符串开始之前、我的最后一个字节是“Design Energy Scale“参数。  
    实际上、除了“设计能源标度“外、还有“标度伏特标度“和“货币标度“。  

    通过为“Curr Scale“添加最后缺失的字节来重申这一点。  “Design Energy“和 “Scale Volt Scale“均为 0x01、因此之前未更改字节。  

    W:AA 61 00  
    X:10  
    W: AA 3E 30
    X:10
    W:AA 3F 00
    X:10
    W:AA 40 0E 10 F7 5A 01 00 01 13 24 64 19 C8 09 48 F7 04 10 68 10 68 10 68 32 32 00 0A 2D 37 01
    X:10
    W: AA 60 58  
    X:10

    所以它是有效的。