This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:时钟同步/启用间歇性故障

Guru**** 2507025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538663/tpsm82913-intermittent-failures-of-clock-synchronization-enable

器件型号:TPSM82913


工具/软件:

您好、

我们在新器件设计中使用了多个 TPSM82913 模块、其中一些转换器与电源域展频参考时钟同步。 Hovewer、我们发现尽管工作条件处于有效范围内、但仍要启用的模块间歇性故障。

在一些样片电路板上、我们注意到上电序列间歇性故障、通常可以通过对电路板进行下电上电来恢复这些故障。 经过进一步调查、发现当模块使能引脚上存在有效时钟信号时、模块无法启用。 发生此类故障时、NR/SS 引脚卡在 0V、不会产生软启动斜坡。 通常可以通过将使能引脚保持在低电平来进行恢复  


出于测试目的、我们在禁用频率调制且 1MHz 具有固定音调的情况下重复相同的测试 — 结果与启用模块时出现间歇性故障相同。

不仅可以通过选通使能时钟信号、还可以在上电后首次启用期间随机触发故障。


在输出与我们设计的其余部分完全隔离的情况下没有区别、间歇性故障仍然发生。


确认自由运行的转换器时钟为 1MHz。

确认 S-CONF 电阻在+–1%值范围内、范围为 52k3。



设计参数:

输入电压为 12V +–5%

输出电压为 3、3V

工作频率:1MHz、启用输出放电、启用外部同步。

软启动时间~20ms。



我们的集成原理图片段:

+12V 导轨也包括散装分离器。 经确认、输入端的 FTH 电容器不会与阶跃负载产生任何谐振、也不会在启动期间因 DCR 导致的压降小于 100mV。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin Konecny:

    纠正我的理解。

    如果您执行 EN 开/关、则表示输出未启用?

    正如一个实验一样、您可以执行 200ms EN 信号(即 EN 信号 100mS 打开、EN 信号 100mS 关闭)。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    示波器的测试用例是 EN 引脚上的门控时钟信号、其中 100ms 模块馈送 1MHz 时钟(3V3 LVCMOS、50%占空比)、100ms log L。这符合有关如何执行时钟同步的数据表说明。

    当对使能引脚而不是门控时钟信号使用静态逻辑电平时、模块的行为符合预期。

    此致、

    M.Konecny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konecny:

    请确认突出显示的问题是什么?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、


    实际上、此示波器快照上记录了两次事件、否则是的、您是正确的。


    没有模式跳过启用 — 等待足够长的时间,它可以是两个连续启用,它可以是几十没有问题。
    我发现对输入电压下电上电没有敏感性、也没有对设定同步频率在 1MHz 值附近的+–25%偏差 — 观察到的行为仍然相同。


    此致、
    M.Konecny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konecny:

    作为一个实验,你可以做到这一点“就像一个实验,你可以做 200ms EN 信号(即 EN 信号 100mS 打开和 EN 信号 100mS 关闭)。“

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    如前所述、当不使用时钟同步功能、仅将静态逻辑电平用于模块启用时、它按预期工作、显然更不是时钟同步功能。

    请介绍如何在稳健运行的情况下使用此模块的时钟同步功能的解决方案。

    此致、

    Mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我明天将在 EVM 上查看。

    输出端的负载电流是多少?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    受影响的电路板在空载(仅为输出电容器充电)和 1A 标称系统消耗条件下的表现相同。

    在 25 个构建示例电路板中、每个电路板包含用于不同电源轨的三个模块、只有两个出现了这种间歇性问题。

    此致、

    Mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在我们的 EVM 上检查并告知您。

    此致、

    Haseen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我在 EVM 上进行了检查、可以看到它完全正常工作。

    大规模

    100ms/Div 刻度

    此致、

    Haseen。